Partout dans le monde, de plus en plus de véhicules électriques prennent la route. Mais à mesure que les véhicules électriques deviennent la norme pour le transport, la bonne infrastructure de recharge des véhicules électriques doit être en place pour s’adapter à ce changement massif dans la façon dont les gens se déplacent. La question n’est plus de savoir quand mettre en place des bornes de recharge, mais comment.

 

Actuellement, le nombre de bornes de recharge publiques est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour soutenir les ventes de véhicules électriques uniquement. Par exemple, aux États-Unis, seulement 5% des véhicules électriques du pays peuvent être rechargés à la fois.

 

Pour en savoir plus sur les obstacles auxquels sont confrontées les infrastructures de recharge publiques et comment les surmonter, remplissez le formulaire ci-dessous pour lire notre livre blanc.