Centres de données

5 centres de données types : connaissez-vous les différences ?

Shad Sechrist

Il existe de nombreux types de centres de données, mais aucun ne se ressemble sur le plan de la conception, ni sur celui des applications et des données qu'ils prennent en charge avec leur infrastructure de mise en réseau, de calcul et de stockage.

 

Les centres de données sont au cœur de la technologie moderne et de la révolution numérique qui se produit dans presque tous les secteurs. Ils sont responsables de tout, depuis l'accès aux dossiers médicaux et aux informations médicales jusqu'au traitement et à l'analyse des données pour soutenir l'automatisation industrielle.

 

Examinons cinq centres de données parmi les plus courants et comment ils sont utilisés.

 

1. Centres de données d'entreprise

Un centre de données d'entreprise est une structure de centre de données privée qui prend en charge une seule organisation. Ces types de centres de données conviennent le mieux aux entreprises qui ont des besoins uniques en matière de réseau, ou aux entreprises dont le volume d'activité est suffisant pour tirer parti des économies d'échelle. Les centres de données d'entreprise sont construits sur mesure pour être compatibles avec les applications et les processus d'entreprise propres à l'organisation.

 

Ces centres de données sont situés soit sur le même site que l'organisation (emplacement sur site), soit hors site, sur un site choisi pour la connectivité, l'alimentation et la sécurité qu'il offre. Par exemple : une entreprise peut choisir de séparer les opérations commerciales des opérations du centre de données en cas de sinistre. Ou, autre exemple, elle peut construire son centre de données dans un pays au climat plus froid afin de réduire la consommation d'énergie.

 

Dans les deux cas, le service informatique interne gère généralement l'espace blanc (équipements et infrastructures informatiques). L'espace gris (composants et équipements dorsaux du centre de données) peut être externalisé ou géré par l'équipe interne de gestion des installations, en collaboration avec le service informatique.

 

2. Centres de données multilocataires/Centres de données en colocation

Les centres de données multilocataires (également connus sous le nom de centres de données en colocation) offrent un espace pour centre de données aux entreprises qui souhaitent héberger leur matériel informatique et leurs serveurs hors site. Ces infrastructures fournissent les composants nécessaires au centre de données (alimentation, refroidissement, sécurité et équipements de mise en réseau).

 

Les entreprises qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour créer leur propre centre de données d'entreprise, ou d'une équipe informatique pour en assurer la gestion, optent souvent pour un centre de données en colocation. Cela leur permet de réorienter les ressources financières et humaines vers d'autres initiatives.

 

Une organisation peut louer la quantité d'espace dont elle a besoin pour héberger ses données et en augmenter ou diminuer rapidement sa capacité en fonction de l'évolution de ses besoins. Tous les types d'industries tirent profit des centres de données multilocataires, de la santé à la banque en passant par la fabrication et les agences gouvernementales.

 

La demande pour ce type d'installations est très forte. Les clients comptent sur un temps de disponibilité constant, une grande capacité de largeur de bande et la possibilité d'accéder aux données rapidement et à tout moment. Pour faire face à ces pressions croissantes, les centres de données multilocataires renouvellent leur matériel et leur technologie plus souvent qu'un centre de données d'entreprise.

 

3. Centres de données à grande échelle

Les centres de données à grande échelle sont conçus pour prendre en charge des infrastructures informatiques à très grande échelle. Selon le Synergy Research Group, il n'existe que 700 centres de données à grande échelle, mais c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Bien que cela puisse représenter un faible pourcentage par rapport au nombre de centres de données dans le monde (il y a plus de 7 millions de centres de données dans le monde), les centres de données à grande échelle sont en plein essor. Remarque intéressante : Amazon, Microsoft et Google représentent plus de la moitié de tous les centres de données à grande échelle.

 

Comme les centres de données d'entreprise, les centres de données à grande échelle sont détenus et exploités par l'entreprise qu'ils hébergent, mais à une échelle beaucoup plus grande pour les plateformes de cloud computing et le stockage des mégadonnées. Un centre de données à grande échelle typique possède au moins 5 000 serveurs, 500 armoires et 10 000 pieds carrés de surface au sol.

 

4. Centres de données edge/micro

La demande de connectivité instantanée, l'expansion de l'IoT et le besoin de traitement analytique et d'automatisation favorisent la croissance des solutions edge qui permettent un traitement au plus près des données réelles.

 

Ces centres de données, de petite taille et situés à proximité des personnes qu'ils desservent, gèrent le traitement, l'analyse et l'action en temps réel des données, ce qui rend possible une communication à faible latence avec les appareils intelligents. En traitant les services de données au plus près des utilisateurs finals, les centres de données edge permettent aux organisations de réduire les délais de communication et d'améliorer l'expérience client.

 

À mesure que les technologies innovantes continuent de transformer notre mode de vie et de travail, des robots, à la télémédecine et à la 5G, en passant par les véhicules autonomes, les technologies de système de santé portables et les réseaux électriques intelligents, nous continuerons à voir apparaître davantage de centres de données de ce type.

 

5. Centres de données conteneurisés/modulaires

Un centre de données conteneurisé est généralement un module ou un conteneur d'expédition emballé avec des composants de centre de données prêts à l'emploi : serveurs, stockage, équipement réseau, onduleurs, générateurs, climatiseurs, etc.

 

Le concept de centre de données conteneurisé/modulaire a été introduit il y a environ 15 ans, et il est désormais utilisé dans des déploiements temporaires et permanents. Vous trouverez souvent des centres de données modulaires sur des chantiers de construction ou dans des zones sinistrées (pour soutenir les sites de soins alternatifs pendant la pandémie, par exemple). Dans les environnements permanents, ils sont déployés pour libérer de l'espace à l'intérieur d'un bâtiment ou pour permettre à une organisation de s'adapter rapidement à une nouvelle technologie, par exemple en ajoutant une infrastructure informatique à un établissement scolaire pour prendre en charge les classes numériques.

 

L'approche collaborative de Belden en matière de centre de données

L'équipe de Belden chargée des centres de données sait ce qu'il faut faire pour obtenir une excellente connectivité, une fiabilité et une disponibilité 24h/24, 7j/7, une sécurité de réseau améliorée et une évolutivité dans n'importe quel environnement de centre de données.

 

Nous pouvons répondre aux exigences en matière de transmission et de densité des données pour les centres de données d'entreprise, multilocataires, à grande échelle, edge et modulaires, grâce à des composants et des solutions de centre de données holistiques, allant de l'alimentation électrique et du refroidissement jusqu'à la sécurité, le contrôle des accès, la surveillance et plus encore.

 

Notre approche collaborative se concentre d'abord sur les objectifs, les défis et les considérations opérationnelles et sur la manière de créer une solution optimale qui s'adapte à l'environnement de votre centre de données. Au fur et à mesure que nous étudierons les concepts, nous générerons des résultats qui ne seraient pas possibles si une seule personne travaillait en vase clos pour résoudre le problème par elle-même. La collaboration débouche sur l'innovation, et l'innovation donne aux organisations ce dont elles ont besoin pour prospérer.

 

Vous voulez en savoir plus sur nos composants et solutions pour centres de données ? Commencez ici et assurez-vous également de regarder Aperçu des cinq différents types de centres de données, un webinaire que nous avons présenté en partenariat avec Graybar.