Centres de données

5 conseils pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans un centre de données

Shad Sechrist

Une panne d'électricité imprévue peut entraîner l'interruption d'un centre de données, causant la perte de revenus et d'informations, la corruption de fichiers, une interruption des revenus et des dommages aux équipements, sans parler du stress engendré pour essayer de résoudre le problème.

 

Améliorer l'usage de l'énergie d'un centre de données offre de nombreux avantages. Cela permet de réduire les coûts opérationnels, de diminuer la consommation d'énergie et de prolonger le cycle de vie des serveurs et autres équipements informatiques. Mais cela est aussi important pour une tout autre raison : l'utilisation de l'énergie d'un centre de données joue sur sa fiabilité.

 

Lors d'un récent évènement LinkedIn en direct auquel ont participé Chrissy Olsen, directrice internationale de centres de données, Henry Franc, architecte de solutions technologiques, Denis Blouin, ingénieur support sur site et moi-même, nous avons échangé sur la manière d'optimiser l'usage de l'énergie dans les centres de données. Nous souhaitons partager avec vous certaines de nos idées.

 

Au fil des ans, les résultats de l'étude sur le secteur des centres de données effectuée par l'Uptime Institute, révèlent systématiquement que les interruptions de service d'un centre de données sont le plus souvent dues à des coupures de courant. En 2021, 43 % des pannes dans les centres de données provenaient de coupures de courant. (les problèmes de réseau, les défaillances du système de refroidissement et les problèmes de logiciel/informatiques sont certaines des autres causes..)

 

Et la bonne nouvelle dans tout ça ? Des processus et protocoles de redondance adaptés peuvent permettre de prévenir de nombreuses pannes d'électricité dans les centres de données. Voici cinq conseils qui résultent de notre récente discussion sur l'optimisation de l'utilisation de l'énergie dans les centres de données.

 

1. Déterminez le temps d'arrêt que vous pouvez supporter

Avant de s'attaquer aux stratégies pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans les centres de données et réduire les temps d'arrêt, il est important de déterminer les besoins de votre entreprise en termes de disponibilité. Chaque minute d'interruption de service entraîne une perte d'argent et de productivité. Les frais occasionnés par une interruption de service peuvent atteindre jusqu'à 1 million de dollars par heure ou plus pour 44 % des entreprises américaines selon la 12e étude annuelle de 2021 portant sur les frais horaires d'une interruption de service réalisée par ITIC. Quel temps d'arrêt pouvez-vous supporter sans conséquences négatives importantes ? La réponse dépend de votre encadrement, clients, type d'organisation et de nombreux autres facteurs.

 

Par exemple, des services de messagerie classiques n'ont pas forcément les mêmes critères que des transactions financières. Une interruption de service de quelques minutes qui vous empêche d'envoyer et de recevoir des e-mails n'a pas le même impact qu'une interruption de service qui empêche des banques et des commerçants en ligne d'effectuer leur travail. Souvenez-vous que vous pouvez déterminer la disponibilité d'un centre de données et les niveaux de redondance en vous basant sur les besoins, en évitant de le sur- ou sous-équiper.

 

2. Une conception pour une utilisation optimale de l'énergie

La conception d'un centre de données est essentielle pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Voici ci-dessous un exemple. Nous avons travaillé avec une organisation qui a choisi de développer son propre centre de données d'entreprise après avoir loué durant plusieurs années en colocation un espace dans un établissement de centre de données.

 

Le nouveau centre de données hébergeait 24 racks avec une alimentation triphasée de 30 A dans chaque rack. La conception comprenait un système de refroidissement surdimensionné et une alimentation en amont sous-dimensionnée ce qui posait un problème de disponibilité. En effet, lorsqu'un rack tombait en panne, cela pouvait entraîner la panne de l'ensemble du centre de données.

 

Pensez à cette histoire au moment de concevoir votre centre de données afin de tenir compte de la disponibilité et de l'utilisation optimale de l'énergie.

 

3. Ne négligez pas les opérations et la maintenance

Les opérations et la maintenance sont tout aussi essentielles que la conception lorsqu'il s'agit d'optimiser l'énergie. Elles forment ensemble un tabouret à trois pieds : les trois composants sont nécessaires pour qu'un centre de données puisse fonctionner seul.

 

Par exemple, la maintenance peut comprendre des contrôles visuels réguliers des systèmes et de l'équipement pour vérifier des éléments comme l'humidité, la poussière, un éclairage correct, le bruit, des composants desserrés et des températures trop élevées ou trop froides qui pourraient indiquer un problème plus important.

 

Nous vous recommandons également d'effectuer des tests de dépannage réguliers, chaque mois, trimestre, une ou deux fois par an afin de vous assurer que les systèmes de sauvegarde redondants fonctionnent et qu'ils peuvent assurer le fonctionnement de votre entreprise en cas de panne d'équipement primaire.

 

4. Prendre en compte le facteur humain

Les pannes de courant dans les centres de données peuvent être causées par deux éléments :

 

  1. Des incidents évitables (une déconnexion involontaire, une activation de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, etc.)
  2. Des sinistres (éléments que vous ne pouvez pas contrôler, comme la météo ou des problèmes avec le réseau électrique)

 

Les pannes causées par une simple négligence ou une erreur humaine ont souvent lieu suite à l'absence de processus et protocoles, un manque de maintenance ou même du fait que des personnes relâchent leur vigilance et présument qu'elles peuvent prendre des raccourcis.

 

Des améliorations simples comme un étiquetage du centre de données ou un code couleur peuvent aider à les éviter. Certains de nos clients de centres de données choisissent d'utiliser des couleurs spécifiques, par exemple, le jaune et le bleu, afin de représenter les sources d'alimentation A et B qui prennent en charge le commutateur et les serveurs. Ainsi, on voit facilement quels composants appartiennent à quelle source d'alimentation.

 

Une autre erreur simple consiste à débrancher l'alimentation ! Les cordons d'alimentation avec des dispositions de verrouillage intégrés peuvent éviter de les débrancher accidentellement lorsqu'on introduit les mains dans le rack pour attraper un connecteur pour fibre. Des cordons de raccordement traçables peuvent également être utilisés pour identifier facilement et suivre les connexions réseau et éviter une déconnexion accidentelle d'un cordon de raccordement.

 

Autre conseil de pro : si vous disposez d'une technologie permettant d'éviter une interruption de service non planifiée, veillez à l'utiliser ! Nous avons vu des clients consacrer beaucoup de temps et d'efforts au maintien du temps de disponibilité pour ensuite manquer des opportunités qu'ils avaient devant les yeux. Exemple concret : investir dans des unités de distribution de l'alimentation (PDU) avec surveillance des sorties mais ne pas surveiller leur statut !

 

5. Maintenir l'équilibre des charges électriques

Un équilibrage approprié des charges, en faisant correspondre la consommation de courant avec chaque phase, permet de contrôler les frais de fonctionnement et de réduire les temps d'arrêt.

 

Par exemple, nous avons vu un centre de données déployer des PDU triphasés de 400 V. Les phases n'étaient pas équilibrées en raison d'erreurs de calcul, ce qui a fait sauter leurs PDU et a provoqué une panne.

 

L'équilibrage des charges est également un élément important à prendre en compte pour la redondance. Si une alimentation électrique tombe en panne (côté A, par exemple), alors le côté B ne peut pas être surchargé. Dans le cas contraire, un disjoncteur se déclenche et entraîne une interruption de service non planifiée. Pour éviter une surcharge, nous recommandons de rester dans une capacité de 80 % du PDU (40 % par côté).

 

Votre expert en alimentation de centres de données

Personne n'attend de vous d'être un expert en alimentation de centres de données. Vous avez juste besoin de pouvoir vous tourner vers quelqu'un en cas de questions. La technologie et les meilleures pratiques évoluent tellement rapidement qu'il peut être difficile de garder la cadence.

 

Belden peut être votre ressource pour l'optimisation de l'alimentation de votre centre de données. Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous aider à atteindre le niveau de disponibilité dont vous avez besoin. Pour en savoir plus sur l'optimisation de l'alimentation de votre centre de données, visionnez notre récent LinkedIn Live !

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

3 considérations importantes pour l'alimentation du centre de données

5 moyens d'améliorer la durabilité de votre prochain projet de centre de données

Découvrez la double alimentation dans les centres de données