Circa Resort & Casino Las Vegas
Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lire l'étude de cas complète ici.
Client(e)
Lorsque Derek et Greg Stevens (connus sous le nom des « frères D » de Detroit) ont imaginé leur nouveau site à Las Vegas, ils voulaient bâtir une expérience différente de tous les autres casinos ou centres de villégiature.
Cette nouvelle propriété de 35 étages et 1,2 millions de pieds carrés se distingue par son atmosphère propre aux adultes et son ambiance Vegas à l'ancienne, ainsi que son emblématique enseigne au néon Vegas Vickie.
Circa Resort & Casino Las Vegas dispose aussi d'un espace aquatique au cinquième étage, le Stadium Swim : six piscines, bars en bord de piscine, cabanes et chaises longues répartis sur trois niveaux qui offrent à plus de 4 000 personnes une vue parfaite de l'écran haute définition de 40 pieds sur 143 qui diffuse toute sorte de divertissement.
Occupant tout un pâté de maison, cet établissement, l'hôtel le plus haut au nord du Strip, est le premier hôtel-casino à avoir été construit depuis 1980 au centre de Las Vegas.
Défi
Les propriétaires de Circa Resort & Casino Las Vegas ont appliqué leur ingéniosité sur tous les aspects de l'immeuble.
Au lieu d'utiliser le courant alternatif, par exemple, Greg Stephens souhaitait utiliser l'électricité numérique, ou Digital Electricity™ (DE), comme principale infrastructure de distribution d'énergie pour réduire la consommation de l'énergie et créer un bâtiment intelligent. L'idée était de tout alimenter par DE, depuis l'éclairage et les interrupteurs jusqu'à la climatisation dans les chambres et aux points d'accès sans fil.
Cette approche nécessitait un câblage et un partenaire de connectivité capables de sortir des sentiers battus. Étant donné que de nombreux éléments du projet exigeaient une vue dégagée, comme le Stadium Swim, toute l'infrastructure devait être dissimulée : pas de poteaux électriques pour la connectivité Wifi.
Le bâtiment devant être construit le long d'une rue étroite parmi un ensemble de gratte-ciels existants, la livraison des matériaux devrait être soigneusement planifiée et réalisée tout au long du projet.
La COVID-19 imposa aussi ses propres restrictions, limitant le nombre de personnes sur le chantier et empêchant les visites régulières pour en surveiller l'avancement. Ce projet devait être géré à distance tout en respectant les délais.
Découverte
FEA Consulting Engineers, une société d'ingénierie hôtelière basée au Nevada, travaillait en collaboration avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity™, l'électricité numérique, pour réaliser le rêve des propriétaires. Cette société d'ingénierie recommanda Belden pour la fourniture des solutions de câblage et de connectivité.
« Nous avons eu beaucoup de succès en travaillant avec la solution de Belden. Elle propose des produits de qualité et des options de câbles optimisés pour être utilisés avec Digital Electricity. Belden a été le premier fabricant de câbles à reconnaître les atouts de l'électricité numérique, Digital Electricity. Nous apprécions leur collaboration et leur innovation pour avoir été les premiers sur le marché. »
Solution
Les câbles Belden Digital Electricity™ (DE) sont déployés pour prendre en charge l'infrastructure principale de distribution d'énergie. Ils sont optimisés pour transmettre l'électricité numérique en toute sécurité sur la plus longue distance possible. Souvent, et c'était le cas de Circa Resort & Casino Las Vegas, les réseaux utilisant l'électricité numérique peuvent être installés par des techniciens basse tension plutôt que des électriciens, comme pour les câbles PoE, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
En plus des câbles DE, Belden a également fourni des câbles de catégorie 6, AV, CCTV/sécurité et de contrôle d'accès ainsi que des fils en cuivre, des racks et des armoires.
Keith Nichols, fondateur de DKNQ Inc. et représentant des propriétaires, estime que le projet a pu être achevé avec deux mois d'avance sur le calendrier grâce au système REVConnect® Belden.
« Nous avons gagné beaucoup de temps, car il nous a suffi de tirer les câbles sans avoir à les enfoncer dans les borniers », a-t-il déclaré.
Une fois raccordée, la connexion peut être testée pour vérifier sa performance. Ensuite, les câbles peuvent être poussés dans le mur ou le plafond pour laisser place à l'entreprise de finition des travaux. Lorsque son travail est terminé, le corps de la prise ou de la fiche et la plaque avant peuvent être installés. Les noyaux et capuchons uniques de REVConnect permettent aux installateurs d'effectuer 95 % des connexions sans avoir à savoir si c'est une prise, une fiche ou un coupleur qui sera utilisé.
« Nous avons laissé toutes les connexions raccordées dans le plafond puis avons posé la plaque de plâtre, déclare M. Nichols. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps, d'avoir tout raccordé et tout testé avant de poser le placo. Nous n'avons pas eu besoin de suspendre quelqu'un en l'air pour tout tester et terminer. Nous avons fait d'importantes économies sur la main d'œuvre. »
M. Nichols précise également que REVConnect a également été une bouée de sauvetage dans le contexte de la COVID-19, car les installateurs pouvaient effectuer leur travail jusqu'à un certain point puis évacuer les lieux pour que les peintres et autres artisans puissent terminer leur travail. Les travailleurs de chaque métier n'ont jamais eu à se croiser ou à travailler côte à côte.
Le système de connectivité a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs de réaliser des travaux critiques après seulement 15 minutes de formation, sans problème et sans avoir besoin de demander à quelqu'un de vérifier leur travail.
« REVConnect ne laisse pas la place aux erreurs, indique M. Nichols. Dans une installation classique, un nouvel employé peut se tromper en faisant le raccordement ou mélanger les fils. Si vous n'avez pas quelqu'un qui sait bien sertir, raccorder et poinçonner les fils, vous avez un gros problème. REVConnect nous permet d'être rapidement opérationnel. Ce n'est pas le cas avec les méthodes de raccordement conventionnelles. »
La société Communication Electronic Systems (CES), installateur certifié de Belden, situé à Las Vegas, a réalisé toute l'installation. Étant donné que l'entreprise est certifiée, les membres de son équipe sont formés selon les toutes dernières technologies et normes du secteur, et les plus pertinentes. CES peut aussi offrir aux clients des garanties de 25 ans sur les produits et une assurance application à vie pour les solutions de Belden.
Résultats
Circa Resort & Casino Las Vegas a ouvert presque deux mois plutôt que prévu, en octobre 2020, en pleine pandémie. Selon M. Nichols, cela ne pouvait être possible qu'avec un partenaire comme Belden.
M. Hydzik le rejoint sur ce point : « Travailler avec FEA et Belden en tout début du processus de conception a été essentiel à la réussite de la construction en plein pandémie capital Le fait de travailler avec Belden au début du processus de conception était essentiel pour la réussite du projet en pleine pandémie. Avoir un propriétaire, un consultant et un industriel prêts à changer le modèle de distribution de l'énergie dans ce marché vertical a véritablement changé la donne. Nous constatons déjà un certain intérêt pour ce modèle d'électricité numérique sur le Strip ».
Outre les réductions en termes de facture énergétique, M. Nichols évalue le montant des économies de coût de construction entre 2 et 3 millions de dollars grâce à l'association de l'électricité numérique de VoltServer et les câbles d'électricité numérique de Belden, en lieu et place de courant alternatif.
Circa Resort & Casino Las Vegas se démarque désormais sur le Strip pour de nombreuses raisons. Non seulement il apporte de nouvelles attractions sur Fremont Street mais c'est aussi le bâtiment le plus intelligent du centre-ville, bénéficiant de technologies de pointe comme l'automatisation avancée des bâtiments, les commandes numériques dans les chambres, l'éclairage LED et la distribution électrique, le tout utilisant l'électricité numérique et pris en charge par les câbles et la connectivité Belden.