yellow agv (automated guided vehicle) on warehouse floor

Le plus récent

Contenu croisé

Dans cette section, nous pouvons inclure un produit qui, nous le savons, intéresse l’utilisateur, un rappel de contact ou tout autre élément que nous souhaitons mettre en évidence.

Racks de serveurs de centres de données. il matériel moderne salle de serveur %2C centre de stockage de données %2C système d’information de base de données. hébergement %2C sauvegarde de données informatiques %2C service informatique %2C sécurité réseau %2C supercalculateurs %2C 3d

Intelligent artificiel

Afficher plus

Solutions pour l’eau

Afficher plus
Blocage de l'eau

Blocage de l'eau

Il se peut que lorsque vous avez lu le titre de ce blog, « Waterblocking » que vous vous soyez dit : « Tous les fils et câbles gainés ne sont-ils pas imperméables ? » La réponse est non. Presque tous les composés de gaine, du PVC au polyéthylène en passant par le téflon®, sont au moins résistants à l’eau, de sorte qu’ils peuvent être mouillés puis sécher et les câbles seraient acceptables. Cela dépend vraiment du temps qu’ils passent dans l’eau et du type d’exposition qu’ils pourraient avoir. Par exemple, si votre câble se trouve sur le pont extérieur d’un navire, cela nécessiterait beaucoup plus de protection contre l’étanchéité qu’à l’intérieur d’un rack. Le vrai problème, c’est quand un câble est dans de l’eau stagnante qui ne disparaît pas. Un exemple de ceci pourrait être un conduit rempli d’eau va jusqu’à un lac dans un parc à thème. L’eau est souvent appelée le « solvant universel » : avec suffisamment de temps, elle passera à travers n’importe quoi. L’eau peut facilement se frayer un chemin à travers le polychlorure de vinyle (PVC), qui est le matériau de gaine de câble le plus courant. Un câble sous l’eau avec une gaine en PVC peut avoir des semaines, voire quelques mois, avant de tomber en panne. La première étape vers un blocage de l’eau à long terme est un meilleur matériau de gaine tel que le polyéthylène (PE). Il est beaucoup plus résistant à l’eau, surtout s’il s’agit d’un PE à haute densité, et peut durer plusieurs mois, voire des années, sous l’eau. Mais il y a une autre étape que vous pouvez prendre, et c’est de spécifier que le câble a une couche de « blocage de l’eau ».