APC ou UPC : quelle est la différence ?
Note de l'éditeur : ce blog a été initialement publié le 14 août 2014. Depuis, il a suscité de nombreuses réactions positives, y compris des questions sur l'atténuation des connecteurs pour fibre optique. Nous avons donc mis à jour cet article en août 2019 pour y inclure ces informations ! Lisez la suite pour en savoir plus sur l'atténuation des connecteurs.
Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la différence entre les connecteurs fibre monomodes à contact physique ultra (UPC) et à contact physique angulaire (APC) et lesquels utiliser ? Comme d'habitude, la réponse est : ça dépend.
Examinons de plus près.
Huit degrés de séparation
La principale différence entre les connecteurs APC et UPC est la face terminale de la fibre. Les connecteurs APC sont dotés d'une face terminale en fibre polie à un angle de huit degrés ; les connecteurs UPC sont polis sans angle. Les connecteurs UPC ne sont cependant pas tout à fait plats ; ils présentent une légère courbure pour assurer un meilleur alignement des noyaux. Une autre différence plus évidente est la couleur. Les connecteurs UPC sont bleus et les connecteurs APC sont verts.

Que signifie cette différence en termes de performances ? Avec les connecteurs UPC, toute lumière réfléchie est renvoyée directement vers la source lumineuse. L'angle de la face d'extrémité du connecteur APC fait que la lumière réfléchie se reflète sous un angle dans la gaine au lieu d'être renvoyée directement vers la source. Cela entraîne des différences dans l'atténuation de retour, qui est une mesure de la lumière réfléchie exprimée par une valeur négative en dB (plus la valeur est élevée, mieux c'est). Les normes industrielles recommandent que l'atténuation de retour des connecteurs UPC soit égale ou supérieure à -50 dB, tandis que l'atténuation de retour des connecteurs APC doit être égale ou supérieure à -60 dB.
Rappelons que l'atténuation de retour est différente de l'atténuation d'insertion, qui fait référence à la quantité de puissance optique perdue à travers un connecteur ou une longueur de câble. L'atténuation d'insertion est ce que nous utilisons pour déterminer les pertes budgétaires. Il est généralement plus facile d'obtenir une faible atténuation d'insertion avec les connecteurs UPC, car les espaces d'air sont moins importants qu'avec les connecteurs APC ; toutefois, les techniques de fabrication se sont considérablement améliorées pour créer des angles plus précis sur les connecteurs APC et rapprocher l'atténuation d'insertion de celle des connecteurs UPC.
En fait, l'atténuation d'insertion sur les connecteurs FiberExpress de Belden est la même pour les connecteurs monomodes UPC et ACP. Nos connecteurs Fusion Splice-On FiberExpress dépassent les normes en matière d'atténuation d'insertion.
Les connecteurs Fusion Splice-On FiberExpress : atténuation d'insertion
Type de fibre | Atténuation d'insertion maximale | Atténuation de retour minimum | Couleur du connecteur | |
OS2 APC | 9 microns monomode | 0,3 dB | -65 dB | Vert |
OS2 UPC | 9 microns monomode | 0,3 dB | -55 dB | Bleu |
Connecteurs universels FiberExpress Brilliance
Type de fibre | Atténuation d'insertion maximale | Atténuation de retour minimum | Couleur du connecteur | |
OS2 APC | 9 microns monomode | 0,5 dB | -60 dB | Vert |
OS2 UPC | 9 microns monomode | 0,5 dB | -50 dB | Bleu |
Considérations relatives à l'application
Certaines applications sont plus sensibles à l'atténuation de retour que d'autres ; elles nécessitent des connecteurs APC. Par exemple, dans les gammes de longueurs d'ondes optiques supérieures (plus de 1500 nanomètres) telles que celles utilisées pour les signaux vidéo RF, la lumière réfléchie peut avoir un impact négatif sur le signal. C'est pourquoi les connecteurs APC sont utilisés par la plupart des câblo-opérateurs et autres fournisseurs FTTX dans des applications extérieures.
Les connecteurs APC sont également couramment utilisés dans les applications optiques passives (GPON et réseaux locaux optiques passifs), car nombre de ces systèmes utilisent également des signaux RF pour diffuser de la vidéo. Les futurs réseaux optiques passifs à plus haut débit et d'autres applications WDM qui utiliseront des longueurs d'onde plus élevées via une fibre monomode nécessiteront probablement aussi l'atténuation de retour réduite des connecteurs APC.
Il convient de noter que les connecteurs APC et UPC ne peuvent et ne doivent pas être appariés. Non seulement le couplage entraîne de mauvaises performances parce que les cœurs de fibre ne se touchent pas, mais il peut aussi détruire les deux connecteurs. Il ne faut surtout pas endommager l'émetteur de façon permanente, en particulier avec un équipement monomode plus coûteux.
Autre point important : la perte de câble est généralement le plus petit facteur d'atténuation du système. L'atténuation la plus importante provient du connecteur. Des connecteurs plus performants permettent de réaliser des économies de dB plus significatives, plus mesurables et plus cohérentes.
Vous avez des questions sur l'atténuation des connecteurs pour fibres optiques ? Envoyez-nous un message et nous y répondrons !