Étude de cas

Champ Lower.com - Columbus, Ohio

Belden Inc.

Grâce aux solutions Belden, ESPN a félicité Lower.com Field pour avoir organisé une inauguration des plus réussies jamais diffusées pour un nouveau stade.

 


ALLER VERS : Client  |  Défi  |  Découverte  |  Solution  |  Résultats

 

Client(e)

Lorsque le Historic Crew Stadium a été construit en 1999, il s'agissait du premier stade dédié au football aux États-Unis et du domicile du Columbus Crew.

 

Vingt ans plus tard, en tant que championne en titre de la Major League Soccer Cup, l'équipe était prête pour un stade plus grand, plus moderne et plus proche du centre-ville de Columbus : la destination pour les sports et les divertissements.

 

Le site existant est devenu un centre d'entraînement et un nouveau stade a été construit à quatre miles de là. Le Lower.com Fields de 430 000 pieds carrés, d'une valeur de 314 millions de dollars, se trouve au centre du développement mixte d'Astor Park et à côté de l'Arena District.

 

Autour du stade, une place publique de 62 000 pieds carrés – avec 14 pieds par 24 pieds de panneaux vidéo – accueillera des concerts en plein air, des soirées de visionnage et d'autres événements.

 

À l'intérieur, le Lower.com Field peut accueillir plus de 20 000 spectateurs, en plus de 30 suites, ainsi que des options de visionnage de premier ordre, des tableaux LED, 450 téléviseurs dans tout le stade et un système audio amélioré dans chaque gradin.


Un système d'antennes distribuées (DAS) et le Wi-Fi garantissent une connectivité fiable partout, même lorsque le stade est plein, tandis que les options de chargement mobile permettent aux fans de recharger leur téléphone depuis leur siège.

 

 

 

Défi

Le Lower.com Field étant un site à la fois intérieur et extérieur, il avait besoin d'un câblage pouvant résister aux éléments, soleil, vent, pluie et même neige, tout en prenant en charge une technologie de pointe.

 

Le projet a également posé des défis en termes de longueurs de câbles et de bobines qui allaient au-delà des options standard généralement disponibles.

 

Le délai de réalisation du projet était également très serré. La livraison rapide des produits était essentielle pour garantir au Columbus Crew qu'il serait prêt à accueillir son premier match à domicile. Malgré les fermetures de chantiers dues à la pandémie et l'absence des installateurs pendant près de six semaines, il n'a pas été possible de faire des compromis sur les délais.



Découverte

Grâce à la réputation de Belden en matière de câbles de qualité et de solutions de connectivité pour les stades et les sites de divertissement, les relations avec le représentant du propriétaire étaient déjà bien établies. L'équipe savait que Belden pouvait fournir le service, l'assistance et les solutions dont Lower.com Field avait besoin.



Solution

« Une partie du Lower.com Field est couverte, mais le hall principal est ouvert sur l'extérieur », explique Christopher Moonan, chef de projet chez The Superior Group. « Cela a posé de nombreux défis auxquels Belden a été en mesure de répondre. Ils nous ont vraiment aidés à mener à bien ce projet grâce à ce qu'ils ont pu nous offrir. »

 

Belden a fourni toutes les solutions de câblage et de connectivité pour le stade, du câblage horizontal au câblage de diffusion.

 

Des câbles de distribution à fibre FiberExpress Intérieur/Extérieur OS2 et des connecteurs à épissure par fusion ont été utilisés dans l'infrastructure à fibre optique. Ces connecteurs associent les avantages de l'épissage par fusion et la simplicité des connecteurs installables sur le terrain pour améliorer les performances et la fiabilité de l'installation par rapport aux connecteurs à épissure mécanique.

 

La salle de tête de réseau (où les camions-régie se branchent sur le système) étant située à l'opposé de l'endroit où se déroulent les matchs, des chemins de câble très longs ont été nécessaires. « En moyenne, nous avons eu des chemins entre 1 200 pieds et 1 700 pieds », explique M. Moonan. « Nous avons même fait courir un chemin de 2 200 pieds jusqu'à un site qui permet aux DJ de se brancher. »

 

Les bobines contenant plus de 1 000 pieds de câble étaient difficiles à trouver en stock, mais Belden a pu les livrer à temps, si bien que le Lower.com Field a pu disposer d'un système de diffusion opérationnel dès le premier match. Autrement, le premier match à domicile aurait été reporté.

 

Le système REVConnect® 10GXW a également été déployé sur le Lower.com Field. En tant que câble de catégorie 6A doté du plus petit diamètre, il est conçu pour les applications d'immeubles intelligents et les réseaux sans fil à l'intérieur des immeubles, afin de répondre aux demandes de haute densité et de haut débit. La connectivité REVConnect permet des terminaisons faciles et fiables grâce à une méthode unique pour toutes les connexions et tous les composants RJ45.

 

Le système REVConnect® 10GXW a également été déployé sur le Lower.com Field. En tant que câble de catégorie 6A doté du plus petit diamètre, il est conçu pour les applications d'immeubles intelligents et les réseaux sans fil à l'intérieur des immeubles, afin de répondre aux demandes de haute densité et de haut débit. La connectivité REVConnect permet des terminaisons faciles et fiables grâce à une méthode unique pour toutes les connexions et tous les composants RJ45. Les FlexPlugs REVConnect établissent des connexions directes avec des appareils qui ne peuvent pas être équipés de fiches à terminaison classique en raison de la taille de la fiche ou des contraintes de routage du câble. Elles ont également permis d'éliminer les cordons de raccordement, les boîtes de dérivation et les prises, ce qui a permis de réduire le temps et les coûts d'installation.

 

Les coupleurs REVConnect créent des points de transition entre les espaces intérieurs/extérieurs et les plénums. Une fois que l'entreprise de traitement de l'air a procédé à une ingénierie de la valeur, 90 % des espaces intérieurs ont été transformés en plénums après la conception. En conséquence, le câblage des colonnes montantes intérieures/extérieures a été remplacé par un câblage en plénum. « Les coupleurs REVConnect 10GX nous ont permis d'effectuer cette transition sans perte de données », explique M. Moonan. « Lors des essais, on ne se rend même pas compte de la présence du coupleur. »

 

Le système REVConnect a permis de respecter les délais d'installation en réduisant considérablement les travaux de reprise et les nouveaux essais. Il n'a fallu que quelques minutes de formation à la terminaison pour les techniciens débutants avant qu'ils ne se mettent au travail. « La facilité d'installation nous a permis de demander à une équipe de commencer à poser le câble, puis d'envoyer une autre équipe pour tout terminer rapidement, ce qui nous a permis de tout faire en très peu de temps », explique M. Moonan.



Résultats

Lorsque ESPN est arrivé quelques jours avant l'ouverture officielle pour vérifier les nouveaux systèmes, l'équipe s'attendait à une longue journée de tests. Grâce à la performance du système de câblage, ils ont pu terminer avec plusieurs heures d'avance.

 

Ryan Adams, vice-président des technologies pour The Superior Group, déclare qu'ESPN a félicité Lower.com Field pour son expérience de test sans faille. Il a affirmé qu'il s'agissait là d'une inauguration des plus réussies jamais diffusées pour un nouveau stade.

 

« Belden a été en mesure de répondre à toutes nos attentes, y compris celle de nous fournir des bobines à chemin plus long à un moment très critique du projet », déclare M. Moonan. « lls ont vraiment réussi à raccourcir les délais et à nous fournir rapidement le matériel dont nous avions besoin pour mettre en place notre système de diffusion et le faire fonctionner pour le premier match. »