Joseph Belden a toujours été un innovateur, même au début de sa carrière en tant qu’agent d’achat pour un fabricant d’équipement téléphonique.
Au début des années 1900, le fil magnétique isolé en soie était incroyablement difficile à trouver, ce qui rendait son travail presque impossible. Après des mois de lutte pour trouver ce dont il avait besoin, Joe s’est demandé : pourrait-il créer plus de fil pour répondre à la demande ?
Élaborer un plan pour répondre à la demande
Diplômé de 26 ans de l’Université de Yale qui a étudié le calcul, la physique, la chimie, les mathématiques et le génie civil, Joe était prêt à résoudre des problèmes pratiques, mais pas à fabriquer du fil de fer. Avec son habileté et sa détermination, cependant, il était déterminé à trouver un moyen.
Après avoir rencontré Albert Beutler, qui connaissait la fabrication du fil de fond en comble grâce à son travail chez un fabricant d’équipements électriques, les deux hommes ont esquissé un plan d’affaires pour produire le fil magnétique isolé en soie tant convoité.
Un accent sur les clients et la qualité dès le départ
En 1902, Belden Manufacturing Company a ouvert ses portes : Joe s’est concentré sur l’entreprise, tandis qu’Albert s’est concentré sur la production.
Dès le début, Joe a voulu « vendre sur la qualité, pas sur le prix », un mantra que l’entreprise a poursuivi. Cet engagement envers la valeur a conduit à une croissance rapide.
Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, elle a également élargi sa gamme de produits. Joe voulait vendre des produits pour résoudre les problèmes de ses clients. Le Handypad Belden était un exemple pionnier : ce simple bloc-notes avec un clip à ressort permettait aux utilisateurs d’attacher le pad à leur téléphone afin qu’ils puissent écrire des informations importantes lors d’un appel.
Pendant une courte période, l’entreprise a également fabriqué des fils de chapeaux pour les cadres de chapeaux afin de répondre à un besoin non satisfait. Après avoir rencontré un client qui a remarqué que les couleurs typiques ne fonctionneraient pas, Belden a fabriqué du fil de chapeau dans une couleur spéciale - rouge - juste pour eux.
Le début d’une révolution industrielle

Après quelques années d’activité florissante, l’entreprise a commencé à perdre des clients lorsque les fabricants d’équipement téléphonique ont cédé à la récession économique. Découragé mais déterminé, Joe a trouvé de nouveaux marchés qui avaient besoin de son aide : les automobiles et les appareils électriques.
Tout en réorientant la production pour répondre à ces nouveaux besoins, il a continué à donner la priorité à la qualité, notamment en investissant dans la recherche et les expériences pour améliorer la durabilité des fils isolés.
Pendant ce temps, l’entreprise a perfectionné un isolant en émail et a lancé Beldenamel, un fil isolé révolutionnaire qui a permis de rendre les moteurs beaucoup plus petits. L’entreprise a non seulement amélioré la durabilité du produit, mais a également résolu un problème client tout en rendant possibles les petits appareils ménagers.
Perpétuer l’héritage de Belden
Qu’il s’agisse de prendre en charge les communications sans fil pendant la Première Guerre mondiale ou de permettre l’exploitation sécuritaire des avions, Joe a dirigé l’entreprise avec une innovation constante pendant les périodes difficiles et les périodes de croissance incroyable.
En 1939-37 ans après que l’entreprise soit passée d’une idée de serviette à la réalité, Belden est devenue cotée en bourse. Quelques semaines plus tard, Joe est décédé à l’âge de 62 ans. On se souviendra toujours de lui comme d’un rôle clé dans la concrétisation des télécommunications.
Aujourd’hui, Belden est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mise en réseau, de sécurité et de connectivité de bout en bout qui aident les clients à créer les entreprises du futur - le même objectif que Joe lui-même avait il y a 120+ ans.