La nouvelle technologie hôtelière commence avec les réseaux locaux optiques et l’alimentation de classe 4
La technologie hôtelière n’est plus un élément à ajouter aux équipements et aux expériences des clients. Au lieu de cela, elle est devenue un élément stratégique et fondamental pour accroître la satisfaction des clients et des employés, ainsi que pour améliorer les revenus et rationaliser les opérations.
Mais ce n’est pas la technologie elle-même qui impressionne les employés et les clients, ce sont les capacités qu’elle permet. Par exemple, l’intégration de la technologie hôtelière dans les processus opérationnels et les flux de travail peut tout aider, de l’automatisation des tâches routinières et banales aux interactions personnalisées avec les clients pour un meilleur service.
Et les hôteliers s'intéressent aux possibilités offertes. Selon un rapport d’Oracle Hospitality et de Skift, plus de 60 % des dirigeants du secteur de l’hôtellerie prévoient d’adopter une expérience entièrement sans contact pour les transactions hôtelières de base, telles que l’enregistrement et le départ et la commande de nourriture et de boissons. Près de 74% des voyageurs disent qu’ils veulent que les hôtels utilisent l’IA pour analyser leurs informations de voyage, si cela conduit à un meilleur service client pendant leur séjour.
La mise en réseau optique et la classe 4 exposées au salon de l’hôtellerie
Ces innovations sont exactement ce sur quoi se concentrera le salon de l’hôtellerie, qui se tiendra les 28 et 30 octobre 2024 à San Antonio, au Texas. Belden et Tellabs seront présents pour parler des solutions de connexion complètes requises pour prendre en charge les nouvelles capacités technologiques de l’hôtellerie.
Dans les environnements où la fibre est utilisée, les réseaux locaux optiques deviennent un moyen pratique de libérer les réseaux hôteliers des limitations d'alimentation traditionnelles, de prendre en charge un nombre croissant de personnes et d’appareils et de permettre la connexion de terminaux sur de longues distances.
Alors que les hôtels dépendent de plus en plus des appareils connectés, ils auront également besoin de solutions d’alimentation efficaces et performantes. Les systèmes d'alimentation gérée par défaut (FMP), également connus sous le nom de systèmes de classe 4, peuvent fournir le réseau dorsal de données et d’alimentation qui assure la connectivité demandée par les clients et les employés.
Quelle est la place des réseaux optiques dans l’hôtellerie
Les réseaux locaux optiques font converger Internet, la vidéo, la sécurité, le son et d’autres services via un réseau unique basé sur la fibre. Cela peut offrir plusieurs avantages :
- Réduction des armoires ou commutateurs de télécommunications tous les 100 m pour économiser de l’espace
- Élimination des limites de distance associées aux réseaux à paires torsadées, permettant d’installer les appareils là où ils sont le plus utiles
- Baisse des coûts d’installation et de maintenance en réduisant les besoins en câbles et le nombre de connexions
- Optimisation de la consommation d’énergie car ces réseaux consomment moins d’énergie que les réseaux locaux traditionnels basés sur des commutateurs
Au lieu de gérer des réseaux individuels et complexes pour différentes fonctions, les hôtels peuvent utiliser un seul réseau local optique pour tout prendre en charge, du Wi-Fi des clients aux caméras de sécurité à l’échelle de l’établissement et aux technologies des chambres intelligentes.
Alors que les hôtels continuent d’introduire de nouvelles technologies pour améliorer les interactions avec les voyageurs, les réseaux optiques peuvent facilement évoluer pour répondre à ces nouvelles demandes sans mises à niveau coûteuses et perturbatrices.
Un réseau local optique convient-il à votre hôtel ? Ces réseaux s'avèrent souvent utiles dans les environnements hôteliers lorsque :
- Les limites de distance de 100 m d’un réseau local traditionnel posent un problème
- L’espace de câblage est limité
- De nombreux appareils connectés nécessitent plus de bande passante
- Des réseaux séparés appellent à la convergence
- Vous avez besoin d’une assistance et d’une gestion réseau plus simples
Où s’intègre la classe 4 dans l’hôtellerie
À une époque où la technologie imprègne tous les aspects de l’hôtellerie, une distribution fiable de l’énergie est essentielle. La distribution d’énergie de classe 4 est la solution idéale pour répondre aux demandes en constante évolution de l’industrie.
Les systèmes FMP ont été inclus dans le National Electrical Code pour la première fois en 2023 en tant qu’alternative sûre à l’alimentation CA.
Bien que les circuits de classe 4 offrent la sécurité et la commodité du Power over Ethernet (PoE), ils peuvent également offrir près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines ou des milliers de mètres.
Les systèmes limitent la puissance disponible lors d’une panne, l’émetteur et le récepteur surveillant les défaillances et contrôlant l'alimentation en énergie. Si quelqu’un touche des fils exposés ou éclabousse de l’eau sur les circuits pendant le fonctionnement, le système s’éteint automatiquement immédiatement, ce qui rend les systèmes de classe 4 aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 tout en offrant une plus grande disponibilité énergétique.
Comme la classe 2, l’énergie de classe 4 peut être fournie grâce à une technologie qui unit l’alimentation et les données dans un seul câble.
Les systèmes FMP permettent aux hôtels d’alimenter une large gamme d’appareils et d’applications, tels que l’éclairage, le CVC et le divertissement dans les chambres, sans recâblage important. Cela réduit le risque d’incendies électriques et d’autres dangers.
Parce que ces systèmes sont hautement adaptables, les mises à niveau ou les extensions de l’infrastructure hôtelière avec FMP sont faciles à réaliser lorsque de nouvelles technologies ou plus de pieds carrés sont nécessaires.
Préparez-vous à découvrir l’avenir de la technologie hôtelière
Les leaders de l’hôtellerie peuvent en apprendre davantage sur les réseaux locaux optiques et l’alimentation de classe 4 en tant que solutions complémentaires en visitant Belden et Tellabs au salon de l’hôtellerie ce mois-ci. Le stand 2126 sera une destination incontournable où vous pourrez voir de première main comment ces innovations fonctionnent ensemble pour aider les établissements hôteliers à créer des installations plus connectées, efficaces et tournées vers l’avenir.
Nos experts seront également là pour répondre à vos questions, discuter de cas d’utilisation réels et expliquer comment ces technologies peuvent être mises en œuvre dans vos propres établissements.
Si vous aimez ce que vous voyez dans notre stand, ne manquez pas notre session de formation :
Informations sur la session
Titre : Améliorer la conception hôtelière : solutions réseau avancées et partenariats stratégiques
Date : 29 octobre 2024
Durée : de 2h30 pm à 2h50 pm (CT)
Emplacement : Centre de convention Henry B Gonzalez, scène Satellite
Intervenants :
- Ron Tellas, architecte de solutions senior, Solutions d’entreprise, Belden
- Tim Spurgeon, vice-président des ventes aux entreprises, Tellabs
- Jeff Van Horne, PDG et président, UberData Networks
Belden et Tellabs travaillent ensemble pour vous aider à mettre en œuvre des solutions qui feront la différence dans votre installation. Qu’il s’agisse de veiller à ce que les clients aient accès à une connexion Wi-Fi ininterrompue ou de vous permettre de gérer vos opérations plus efficacement, nous pouvons aider votre hôtel à prospérer dans un environnement concurrentiel axé sur la technologie.