Bâtiments intelligents

Comment un réseau local optique passif simplifie votre réseau et réduit les coûts

Ron Tellas
Des économies d’espace à la réduction de la consommation électrique, le déploiement de POLAN présente cinq grands avantages. Découvrez-les tous dans notre récent blog. 

 

À mesure que davantage de technologie est intégrée dans la communication, la collaboration et les opérations de construction, la complexité des réseaux locaux (LAN) traditionnels à base de cuivre devient plus intense. Une pléthore de terminaux, des points d’accès sans fil aux capteurs, sont connectés aux réseaux, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la bande passante.

 

À mesure que la complexité et les demandes de largeur de bande augmentent, les coûts augmentent également : davantage de câblage, de routeurs et de commutateurs sont nécessaires dans des environnements tels que les hôtels, les campus d’entreprise et universitaires et les établissements de santé pour que leurs réseaux puissent suivre le rythme.

En raison de leur capacité à simplifier l’architecture des réseaux, les réseaux locaux optiques passifs (appelés « LAN optiques passifs » ou « POLAN ») deviennent une alternative attrayante aux réseaux locaux traditionnels.

 

Qu’est-ce qu’un POLAN exactement ?

En tant qu’alternative à un réseau LAN traditionnel, un LAN optique passif est un réseau point à multipoint qui repose sur une architecture et des protocoles FTTx plutôt que sur un Ethernet basé sur un commutateur.

 

Au lieu de câbles, routeurs et commutateurs Ethernet, un réseau local optique passif s’appuie sur une fibre monomode, des répartiteurs optiques passifs, des terminaux de ligne optique (OLT) et des terminaux de réseau optique (ONT). Un POLAN transfère toute l’intelligence réseau à un OLT et toute la gestion des périphériques à un ONT.

 

En quoi les POLAN diffèrent-ils des réseaux optiques passifs ?

Le LAN optique passif est un type de réseau optique passif (PON), adapté de la norme PON pour s’appliquer aux réseaux intérieurs. Les réseaux optiques passifs prennent en charge les déploiements de réseaux à large bande et extérieurs. Les normes POLAN à l’échelle du secteur n’ont pas encore été établies.

 

Comment fonctionne un POLAN ?

Alors qu’un réseau local traditionnel utilise des routeurs et des commutateurs pour gérer la distribution du signal, les réseaux locaux optiques passifs s’appuient sur la lumière pour transmettre les données et utilisent des séparateurs optiques passifs. Aucun périphérique actif n’existe entre l’OLT et l’ONT.

 

Pour établir un POLAN, un brin de fibre monomode relie la tête de réseau ou l’OLT de la salle d’équipement principale à l’emplacement souhaité (généralement à proximité des utilisateurs finaux) et se connecte à un répartiteur de fibre optique passif qui divise le signal en d’autres brins de fibre. Chacun de ces volets est connecté à un ONT qui prend en charge de un à des centaines d’appareils. Souvent, ces ONT disposent de ports compatibles PoE pour alimenter également ces périphériques.

 

Quand un POLAN est-il la solution logique ?

Bien qu’un réseau local optique passif ne soit pas conseillé dans toutes les situations, certains environnements bénéficieront de la simplification et des économies qu’il peut apporter, sans parler de la capacité à répondre à la demande croissante de connectivité fiable et de haute qualité.

 

Par exemple, un POLAN est idéal lorsque :

  • Les sites ne peuvent pas supporter les limites de distance de 100 m d’un réseau local traditionnel
  • L’espace pour le câblage est limité
  • Les besoins en largeur de bande sont élevés en raison du nombre croissant d’appareils connectés
  • De nombreux réseaux nécessitent une convergence
  • Un support et une gestion du réseau plus faciles sont nécessaires

 

5 grands avantages du déploiement de POLAN

Dans les situations mentionnées ci-dessus, les POLAN apportent des avantages significatifs. Voici quelques-uns des plus importants.

 

1. Gain d’espace

L’espace est précieux. Il est difficile de consacrer de l’espace à l’infrastructure réseau lorsque vous devez également optimiser votre superficie pour générer un maximum de revenus (plus de chambres de patients, de chambres, etc.).

 

En éliminant les armoires ou les commutateurs de télécommunications tous les 100 m, un réseau local optique passif réduit l’espace que vous devez consacrer au câblage. L’utilisation de répartiteurs passifs réduit encore l’espace requis en diminuant le nombre total de fibres. Avec leur petit diamètre, les fibres monomodes qui composent ces réseaux contribuent également à minimiser l’espace dédié aux infrastructures.

 

2. Préparation à la transformation numérique

Parce qu’ils prennent en charge une évolutivité simple et un moyen d’étendre les réseaux de manière rentable, les POLAN peuvent également faciliter la réponse aux exigences des bâtiments intelligents et de l’IoT. 

 

Étant donné que la fibre monomode peut prendre en charge des vitesses allant jusqu’à 100 Gbit/s, elle sera en mesure de prendre en charge toutes les technologies et applications que vous déployez à l’avenir, qu’il s’agisse du Wi-Fi 6, de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle ou de l’analyse vidéo.

 

3. Distances plus longues

Étant donné que les POLAN reposent sur une fibre monomode gourmande en bande passante, les ONT peuvent être situés à des kilomètres des OLT au lieu de quelques centaines de pieds ou mètres. Vous n’êtes plus tributaire des limites de distance des réseaux à paires torsadées.

 

4. Réduction des coûts d’installation et de maintenance

Les réseaux optiques passifs réduisent les coûts d’installation de plusieurs façons en :

  • Diminuant les exigences en matière de câbles
  • Réduisant le besoin de centaines de connexions supplémentaires
  • Éliminant les limites de distance associées aux réseaux traditionnels
  • Prenant en charge des déplacements, ajouts et modifications plus rapides et plus simples
  • Supprimant la nécessité de reconfigurer le PC et le client pendant le processus de mise à niveau

 

5. Moins de consommation électrique

Étant donné que seuls des composants passifs sont utilisés entre l’ONT et l’OLT dans un POLAN, aucune chaleur n’est émise. Cela peut réduire les besoins en refroidissement. Ces composants passifs consomment également moins d’énergie qu’un réseau local commuté traditionnel. Moins d’électronique signifie également moins de dépannage et de maintenance.

 

Votre partenaire POLAN

Pour soutenir vos projets POLAN, Belden propose les composants passifs dont vous avez besoin. Nos experts sont là pour vous aider à déployer un réseau local optique passif flexible, évolutif et rentable.

 

 

 

Ressources connexes :