Bâtiments intelligents
Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué
11.29.2022
Les connexions croisées sont essentielles aux performances et à la fiabilité, elles servent souvent de fondation à la connectivité dans les réseaux et les centres de données.
Les connexions croisées sont si polyvalentes qu'elles peuvent être utilisées pour de nombreux objectifs : pour créer un point de consolidation, une petite interconnexion de salle de télécommunications ou une grande interconnexion de centre de données, par exemple.
Selon le style que vous choisissez, une connexion croisée peut être installée sur un rack ou un mur afin de tirer parti de l'espace libre et d'éventuellement réduire le nombre de racks nécessaires dans un espace. Elles sont également disponibles pour gérer une variété de formats de connectivité, y compris la fibre, le cuivre et le coaxial.
Ces systèmes ont bien progressé depuis leur création dans les années 1970.
Nos décennies d'implication dans les connexions croisées
L'expérience de Belden dans les connexions croisées remonte à de nombreuses années. Pour comprendre depuis combien de temps nous concevons des connexions croisées, il est utile de connaître un peu notre histoire.
Nos racines canadiennes trouvent leur origine dans The Bell Telephone Company of Canada (Bell Canada), l'une des plus anciennes sociétés de technologie du pays et aujourd'hui, la plus grande société de télécommunications du pays.
Bell Canada a par le passé acheté Bari Johnson pour former Imperial Wire and Cable, devenu plus tard Northern Electric and Manufacturing Company. Au fil des ans, l'entreprise a également été connue sous le nom de Northern Telecom puis a changé de nom pour devenir Nortel. Nortel était considérée comme l'entreprise de technologie de référence du Canada.
En 1996, Nortel a vendu sa division de câbles et de connectivité à Cable Design Technologies qui a créé NORDX/CDT. En 2004, Belden a fusionné avec CDT. Ensemble, les sociétés combinées ont trouvé des synergies pour étendre l'utilisation de produits et de solutions de qualité supérieure.
Nortel a créé le système BIX (Building Industry Cross-Connect) de connections croisées d'origine, conçu pour les communications vocales mais également capable de prendre en charge des installations jusqu'aux câbles de catégorie 5e.
Avec cette même technologie, NORDX/CDT a ensuite élaboré le système de connexions croisées GigaBIX en 2001, qui repose sur la technologie éprouvée du BIX mais fournit une connectivité de données qui s'aligne sur le câble de catégorie 6 tout en offrant une densité de terminaison élevée et en facilitant les déplacements, les ajouts et les changements. Le système peut être géré par des fils de connexion croisée adéquats ou des cordons de raccordement.
En raison de leur fiabilité et de leur conception unique, tout le monde semble se fier aux connexions croisées GigaBIX. En fait, les systèmes de connexions croisées GigaBIX sont toujours utilisés à l'heure actuelle, offrant le meilleur rapport performance/prix du secteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes considérés comme le numéro 1 pour les connexions croisées.
L'innovation dans les connexions croisées continue
Même maintenant, de nombreuses années plus tard, nous tirons toujours parti du succès du BIX et du GigaBIX afin de fournir des options de connexions croisées plus fiables pour les réseaux et centres de données.
Avec l'augmentation de la fréquence des signaux des câbles, l'industrie a besoin de nouvelles options de connexions croisées. C'est pourquoi nous avons croisé le système de fibre Express à ultra haute densité en 2008, qui a ouvert la voie aux solutions de connectivité avec fibre de Belden. Ce système est également appelé notre solution FX UHD. Il prend en charge une migration rentable des applications 1G et 10G vers des applications 40G et 100G avec une simple cassette ou en changeant le cadre adaptateur.
À partir de là, nous avons créé en 2017 le système de panneau de brassage FiberExpress Enterprise Closet X, également appelé FX ECX. Le système ECX est conçu pour des réseaux d'enterprises. Il améliore considérablement l'efficacité, permettant de gagner un temps précieux grâce à des fonctions innovantes en attente de brevet, telles que les cassettes amovibles avant/arrière et offrant une flexibilité d'installation inégalée dans les espaces restreints.
En 2019, nous avons dévoilé le système DCX conçu pour les centres de données. Ce système traite des quantités plus qu'importantes de connexions de fibres et vous permet d'ajouter de la densité à des systèmes de fibres sans faire de compromis sur la facilité d'utilisation. Il optimise le retour sur investissement de l'infrastructure fibre et réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation pour diminuer le coût total de possession.
Nous n'avons pas oublié la connectivité fibre ! Le système mural de connexion croisée REVConnect® 10GX a recours à une gestion adaptée ce qui signifie pas de gestion du mou, pas d'inventaire de cordons de raccordement à gérer et la capacité à recycler les morceaux de câbles restants afin d'améliorer les économies de coûts par port.
Afin de vous aider à mieux différencier ces systèmes de connexions croisées et pour savoir quand les utiliser, nous examinerons chacun d'entre eux en 2023. Veillez à vous abonner pour recevoir nos derniers blogs afin de ne pas les rater !
Liens associés :
4 caractéristiques à examiner dans une connexion croisée murale
6 caractéristiques à rechercher dans un répartiteur de fibre optique
Les avantages de l'utilisation de votre mur TR pour une connexion croisée