Bâtiments intelligents

Aider le Circa Resort & Casino à changer le paradigme de la distribution d'énergie

Belden
Il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait auparavant.

 

Et c'est exactement ce que Derek et Greg Stevens (connus sous le nom des « frères D » de Détroit) ont envisagé il y a plus de six ans lorsqu'ils ont commencé à parler d'un nouvel établissement exceptionnel portant le nom de Circa Resort & Casino Las Vegas.

 

La ville est pleine de casinos et d'autres divertissements de classe mondiale, mais les frères D ont voulu créer une expérience différente de celle proposée par les autres casinos ou complexes de Las Vegas. De l'enregistrement jusqu'au départ, ils voulaient que tout sur le site attire les visiteurs sur le marché.

 

Lorsque le casino a ouvert ses portes en octobre 2020, suivi quelques mois plus tard par l'inauguration des 512 chambres d'hôtel, le Circa Resort & Casino est devenu le premier hôtel-casino du centre-ville de Las Vegas depuis plus de 40 ans.

Il apporte aux clients de nombreuses commodités exceptionnelles :

 

  • Un environnement strictement réservé aux adultes
  • Un théâtre aquatique appelé Stadium Swim, avec un écran haute définition de 40 pi par 143 pi, six piscines, des bars dans les piscines, des cabanons, des chaises longues et des transats sur trois niveaux en cascade
  • Le bar le plus long à l'ouest du Mississippi
  • Le plus grand site de paris sportifs du monde.
  • Un pôle de transport conçu pour le covoiturage
    Étude-de-cas-Circa-Hotel-Bar 

Mais les propriétaires ne voulaient pas se démarquer uniquement au niveau des commodités, ils voulaient appliquer leur ingéniosité à tous les aspects de la propriété.

 

Par exemple : la vue dégagée étant cruciale pour de nombreux éléments du projet, dont le Stadium Swim, toute l'infrastructure devait être dissimulée, sans poteaux électriques pour la connectivité Wi-Fi. Et, au lieu d'utiliser un courant alternatif dédié, ils voulaient utiliser la technologie Digital Electricity™ (DE) comme infrastructure de distribution d'énergie principale. Cela permettrait de réduire la consommation d'énergie et de créer un bâtiment intelligent où tous les systèmes, des lumières aux interrupteurs en passant par la climatisation des pièces et les points d'accès sans fil, pourraient être contrôlés et gérés à distance.

 

Créé par VoltServer, DE est un nouveau moyen révolutionnaire de distribuer l'électricité. Derek et Greg Stevens furent les premiers à utiliser cette technologie comme source principale pour la distribution de l'énergie. Cette approche nécessitait un partenaire en matière de câblage et de connectivité qui soit prêt à sortir des sentiers battus, qui connaisse bien le Digital Electricity et soit à l'aise avec cette technologie.

 

Ce partenaire, c'était Belden. Nos câbles Digital Electricity™ soutiennent l'infrastructure de distribution d'énergie principale du site, en déployant en toute sécurité le DE sur les plus longues distances possibles. Dans de nombreux cas et notamment au Circa Resort & Casino Las Vegas, les réseaux utilisant le DE peuvent être installés par des techniciens en basse tension au lieu d'électriciens (comme pour les câbles PoE), ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

 

Outre le déploiement de toutes ces technologies innovantes, le Circa Resort & Casino Las Vegas avait également un calendrier précis à respecter. Pour gagner du temps sur l'installation et la terminaison, les installateurs ont fait confiance au système de connectivité REVConnect® de Belden. Son mécanisme et son capuchon uniques leur ont permis de terminer 95 % de la terminaison sans avoir à déterminer si une prise, une fiche ou un coupleur seraient utilisés. Il a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs d'effectuer des travaux critiques après seulement quelques minutes de formation, sans problèmes d'installation ni besoin de vérifier leur travail.

 

REVConnect est également devenu un véritable outil de secours intattendu lors du COVID-19, obstacle imprévu qui est apparu vers la fin du projet. Les installateurs de câbles ont pu terminer leur travail jusqu'à un certain point, puis quitter le site pour permettre aux peintres et aux autres entrepreneurs d'intervenir. Les corps de métier n'ont jamais eu à se croiser ou à travailler côte à côte.

 

Ainnsi, le Circa Resort & Casino Las Vegas a ouvert ses portes près de deux mois avant la date prévue, en octobre 2020, en pleine pandémie. À une époque où la ville avait besoin de nouveaux emplois, les propriétaires étaient fiers de créer 1 500 nouveaux emplois à Las Vegas aussi rapidement.

 

« Le fait d'avoir un propriétaire, un consultant et un fabricant prêts à changer le paradigme de la distribution d'énergie sur ce marché vertical a changé la donne », selon Ken Hydzik, directeur des ventes de VoltServer. « Nous constatons déjà un intérêt considérable sur le Strip pour ce même modèle d'électricité numérique. »

 

En plus de réduire le montant des factures d'électricité, l'utilisation de l'électricité numérique et des câbles DE de Belden (au lieu d'une alimentation CA dédiée) a permis d'économiser entre 2 et 3 millions de dollars sur les coûts de construction.

 

Pour en savoir plus sur ce projet et voir de superbes photos du site, lisez l'étude de cas Circa Resort & Casino Las Vegas.