Automatisation industrielle

Utiliser la technologie Edge pour renforcer la cybersécurité dans les applications automobiles

Mike Fisher et Jason Coey

Alors que le secteur automobile poursuit sa transformation numérique, allant toujours plus loin vers l'industrie 4.0, toujours plus de données sont générées concernant les flux de travail, l'état des machines et les délais de production.

 

Pour aider les membres de l'équipe à tous les niveaux à utiliser ces informations afin d'éliminer les goulots d'étranglement, de suivre et de réduire les temps d'arrêt, d'améliorer l'efficacité et de favoriser la maintenance prédictive, les réseaux des usines automobiles transmettent des quantités toujours plus importantes d'informations entre des niveaux de l'entreprise auparavant déconnectés les uns des autres.

 

Dans les environnements réseau classiques, le trafic se déplace à l'intérieur des usines automobiles de machine à machine pour coordonner les efforts. Avec des systèmes mieux intégrés, les données circulent des machines aux systèmes opérationnels, permettant une surveillance et un contrôle à distance. Les systèmes avancés actuels vont encore plus loin en permettant aux données de circuler des machines aux systèmes commerciaux avec plus de puissance de calcul pour les exploiter afin de dégager des tendances.

 

Ces informations basées sur les données sont alimentées par des moteurs analytiques hébergés dans des baies de serveurs dans un centre de données centralisé distant qui traite toutes les demandes de réception, de modification, d'ajout ou de suppression de données. Le trafic provenant des terminaux doit être canalisé de n'importe quel endroit du réseau vers ce point central.

 

Avec l'augmentation des données produites, cette approche centralisée augmente l'utilisation de la bande passante sur le réseau et crée de lourdes charges de trafic lorsque les paquets se déplacent d'un système à l'autre. Cela peut entraîner des limitations de la bande passante, des problèmes de latence et des perturbations imprévisibles du réseau qui affectent la productivité.

 

Pour surmonter ces problèmes de performances, l'edge computing industriel gagne les usines mêmes. En décentralisant et en distribuant l'infrastructure informatique, l'edge computing industriel permet d'analyser les données là où elles sont générées au lieu de commencer par les envoyer dans un site central. Cela permet d'accéder plus rapidement à des informations et des prévisions commerciales en temps réel, afin de prendre des décisions en connaissance de cause.

 

L'edge computing industriel ne remplace pas les centres de données centralisés, qui gèrent des tâches telles que l'analyse par lots, les données volumineuses, l'entreposage de données et la reprise après sinistre. Il s'insère plutôt entre les appareils sur le terrain et les appareils IoT et le cloud ou le centre de données centralisé pour gérer le traitement et l'analyse des données en temps réel. Cette communication à faible latence avec les appareils connectés réduit les allers-retours de trafic et augmente la vitesse à laquelle les équipes peuvent réagir aux problèmes et aux opportunités. Les données sont envoyées à un centre de données centralisé plus important seulement lorsque cela est nécessaire.

 

Sécuriser l’edge computing industriel

 

Déployé correctement, l'edge computing industriel peut également aider les usines automobiles à améliorer leur cybersécurité. Elles peuvent réduire leurs risques en matière de cybersécurité en diminuant le besoin d'extraire des données opérationnelles en temps réel des serveurs centralisés qui sont souvent la cible de cyberattaques. Si des acteurs malveillants peuvent encore compromettre les dispositifs dans l'edge et leurs données, ces dispositifs ont tendance à ne stocker que des ensembles de données limités et partiels.

 

L'edge industriel constitue aussi un espace idéal pour déployer un ensemble d'outils classiques de cybersécurité. Traditionnellement, les dispositifs d'infrastructure de réseau étaient utilisés pour renvoyer le trafic vers les logiciels de détection des menaces, au prix d'une duplication du volume du réseau. Les dispositifs de cybersécurité avancés, tels que les pare-feu Hirschmann Eagle 40, peuvent accueillir des logiciels de détection des menaces, en les déployant en tant que capteurs au sein d'un réseau, en répartissant la charge et en offrant une visibilité sur des parties du réseau qui, autrement, seraient restées dans l'ombre.

 

Les plateformes d'edge computing peuvent exécuter des versions conteneurisées d'autres outils de gestion du réseau afin d'offrir un meilleur accès aux appareils et aux équipements. Par exemple, la passerelle OpEdge-8D de Belden intègre une capacité d'accès à distance sécurisé qui veille à ce que les utilisateurs et les données soient protégés dans l'edge.

 

Les conteneurs Docker et les machines virtuelles améliorent également la sécurité du réseau en rendant locale la supervision du réseau et en évitant la transmission de données à travers le réseau. Cela permet non seulement de protéger les informations, mais aussi de réduire les charges sur le réseau et de rapprocher la prise de décision de l'endroit où elle compte.

 

Pour en savoir plus sur l'edge computing industriel dans les usines automobiles, ou si vous souhaitez savoir dans quelle mesure votre usine est préparée et protégée contre les cyberattaques, nous avons toute une équipe prête à vous aider. Contactez nos experts du secteur automobile.

 

Liens associés

 

Construction automobile

OpEdge-8D Hirschmann

Solutions Edge pour l'industrie : pourquoi sont-elles nécessaires ?