Conçus pour durer : ce que signifie la pérennité des réseaux des opérateurs ferroviaires
La technologie d’aujourd’hui est comme une cible mouvante. Deviner ce qui vous attend est comme un jeu de hasard : vous placez votre pari et attendez de voir ce qui se passe. Qu’est-ce que les passagers exigeront des opérateurs ferroviaires à l’avenir ? Une indemnisation automatique pour les voyages annulés ? L’élimination des lignes ? Des trains qui circulent à quelques secondes d’intervalle ? Une capture vidéo des incidents à chaque point de leur voyage ? Seul l’avenir nous le dira.
La capacité d’accueillir et de rationaliser rapidement ces mises à niveau à venir est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les opérateurs ferroviaires accordent maintenant la priorité au concept de pérennité. Mais quelque chose d’autre pousse également les agences vers une infrastructure à l’épreuve du temps : la pérennité offre un meilleur rapport qualité-prix.
Assurer la pérennité de votre infrastructure de réseau ferroviaire signifie non seulement vous préparer à ce qui vous attend afin de ne pas être contraint par l’infrastructure existante, mais aussi minimiser les coûts associés à ces mises à niveau. Vous pouvez facilement adopter et intégrer des technologies et des applications émergentes tout en sachant que vous pouvez obtenir des résultats commerciaux de manière rentable.
Qu’est-ce qu’une infrastructure de réseau ferroviaire à l’épreuve du temps ?
Un réseau industriel à l’épreuve du temps est un réseau doté du matériel, de la configuration et de la conception appropriés pour faire face à l’augmentation de la demande, aux changements d’utilisation et à l’afflux de données.
Ces caractéristiques sont donc importantes lors de la conception d’un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps :
- Flexibilité pour répondre aux changements en temps réel et possibilité d’ajouter rapidement de nouvelles applications ou des fonctionnalités avancées sans interruption, tension ou temps d’arrêt
- Évolutivité pour s’adapter aux variations de la demande et des flux de travail
- Sécurité pour protéger les informations et les opérations connectées au réseau tout en se protégeant contre les intentions malveillantes
- Gestion facile pour prendre en charge les déplacements, ajouts et modifications simples
- Agnosticisme des fournisseurs pour prendre en charge toutes les plateformes, intégrations, applications et technologies
Adopter une approche progressive de la préparation à l’avenir
Établir un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps, ce n’est pas comme actionner un aiguillage. Par exemple, vous n’avez pas besoin de transformer du jour au lendemain un système de contrôle de train non basé sur les communications en un système de train sans conducteur.
Au lieu de cela, c’est un processus étape par étape qui peut être réalisé au fil du temps pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière pratique.
Par exemple, vous pouvez explorer les solutions ferroviaires connectées en tant qu’éléments distincts :
- Réseau ferroviaire
- Réseau en bordure de voie
- Réseau de gares
- Réseau dorsal et OCC
Cela allège non seulement la pression sur votre budget, mais vous donne également le temps d’examiner vos options au milieu des carrefours technologiques qui peuvent vous obliger à vous engager dans une approche plutôt qu’une autre. (Pensez aux DVD par rapport aux laserdiscs ou VHS par rapport à Betamax : il y a eu des gagnants clairs dans chacune de ces batailles technologiques, et faire le mauvais pas était coûteux et difficile à soutenir. Dans le cas des opérateurs ferroviaires, un carrefour technologique peut impliquer une décision entre la 5G et le Wi-Fi 6.)
Ce que les opérateurs ferroviaires doivent planifier pour l’avenir
Avec tous ces discours sur la pérennité, à quoi les exploitants ferroviaires et les sociétés de transport en commun devront-ils se préparer exactement ? Bien que personne ne le sache avec certitude, il existe de nombreuses applications qui nous attendent et sont prêtes à transformer les opérations. S'y préparer maintenant réduira les coûts et permettra un déploiement plus rapide plus tard.
Maintenance conditionnelle et préventive
Un réseau à l’épreuve du temps peut prendre en charge les données, l’analyse, la surveillance et l’apprentissage automatique nécessaires à la maintenance préventive, qui anticipe les besoins de maintenance avant que le dysfonctionnement ou les temps d’arrêt des systèmes ne se produisent. Par conséquent, l’équipement ou les composants peuvent être entretenus ou remplacés avant une interruption.
Accès aux données en temps réel
La connexion des passagers, des conducteurs et des systèmes permet à chacun d’accéder à des mises à jour précises et fiables sur des éléments tels que les tarifs, l’embarquement et la sortie, les retards, les temps de trajet, l’occupation, etc. Cela permet de satisfaire les passagers et d’aider les travailleurs à prendre des décisions plus éclairées concernant les opérations quotidiennes à la volée.
Surveillance et contrôle à distance
Pour assurer le bon déroulement des opérations, les employés doivent pouvoir accéder à, surveiller et contrôler les données relatives aux performances, à l’emplacement, aux événements, etc. des trains, où qu’ils se trouvent, derrière un bureau, sur site avec un technicien ou dans toute la ville.
Connectivité mobile pour les passagers
Les voyageurs et les navetteurs veulent optimiser le temps qu’ils passent en transit. Un réseau capable de prendre en charge une connectivité Wi-Fi améliorée les aide à y parvenir, qu’ils souhaitent diffuser du contenu vidéo HD, générer un appel d’offres pour un projet, parcourir les réseaux sociaux ou répondre à des e-mails.
Amélioration de la sécurité physique et réseau
Un réseau ferroviaire à l’épreuve du temps prendra en charge toutes les technologies nécessaires pour répondre aux situations qui nécessitent une action immédiate : un incendie, du vandalisme ou la formation de foules indiquant un goulot d’étranglement potentiel, par exemple. Pour le réseau, il s’agit d’une vigilance constante, d’un Zero Trust, d’une surveillance constante et d’un NAC (Network Access Control) proactif pour isoler les accès au réseau qui ne peuvent pas être immédiatement validés.
Prenez le contrôle de vos systèmes à votre rythme
Chaque opérateur ferroviaire ou agence de transport en commun est confronté(e) à des obstacles dans son parcours de transformation numérique, qu’il s’agisse d’équipements existants et d’infrastructures ou de protocoles de communication existants. Mais ces défis ne doivent pas vous empêcher de faire face à l’inévitable transformation numérique qui vous attend.
Belden peut vous aider à créer des scénarios de migration rassemblant différents systèmes et protocoles, sans avoir à remplacer ou à mettre à niveau tous vos systèmes et équipements, afin de garantir l’interopérabilité et la communication. Une stratégie de migration solide vous aide à construire une base sur votre propre calendrier.
Nos longs cycles de produits garantissent que la technologie que nous proposons ne deviendra pas obsolète ou ne devra pas être remplacée dans quelques années. Elle est conçue pour répondre à tout ce dont vous avez besoin sur le long terme.
Ressources connexes :
- Le rôle de l'automatisation des transports en commun dans la satisfaction des passagers
- Moderniser le transport en commun pour remodeler les rôles des opérateurs et améliorer l’achalandage
- Pour améliorer l’efficacité des transports en commun, commencez par connecter les silos opérationnels