Environnement

ESG Belden

Engagement pour la planète

 

Changement climatique et gaz à effet de serre (GES)

L'une de nos plus grandes priorités est la gestion à travers nos opérations et nos chaînes d'approvisionnement des risques et opportunités liés au changement climatique. Nous nous efforçons d'atténuer les contributions négatives au changement climatique. Cela implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à nos activités, gérer les risques liés au changement climatique pour notre entreprise et concevoir nos produits et services pour qu'ils soutiennent une économie à faible émission de carbone. Nous nous sommes engagés à atteindre ces objectifs, que ce soit en interne ou en tant que partenaire direct de certains de nos clients.

Belden mesure la consommation énergétique pour tous ses sites de 15000 pi2 ou plus (cela comprend nos sites de production et de distribution ainsi que nos bureaux de taille importante). Nous calculons également les GES de scope 1 et 2 en provenance de ces sites chaque année. 

Objectif : d'ici 2025, réduire les émissions totales combinées de scope 1 et scope 2 de 25 % (base année fiscale FY19).*

*pour les sites de plus de 15 000 pi2

 
 

Gestion et utilisation de l'énergie

Belden vise à améliorer ses efforts en matière d'efficacité énergétique et à accroître l'utilisation d'énergie verte à travers tous ses sites. Ces deux aspects contribuent directement à améliorer notre objectif de réduction des GES.

Nous avons déjà amélioré notre efficacité énergétique en installant des ampoules à LED, des systèmes d'éclairage à détecteur de mouvement et des compresseurs d'air à faible consommation d'énergie sur bon nombre de nos sites. Nous continuons également de chercher à réduire notre consommation grâce à des audits énergétiques réalisés sur nos sites. Nous avons investi dans des projets d'énergie verte à la fois localement (comme le projet d'énergie solaire sur le toit de notre usine de Suzhou en Chine) mais aussi par le biais de projets régionaux et internationaux d'énergie verte, financés par des contrats d'achat d'électricité (PPA).

Objectif : augmenter, sur nos sites de production et de distribution, l'utilisation de l'électricité produite à partir de sources renouvelables spécifiques pour chaque site en nous basant sur les données de 2019.

Objectif : d'ici à 2025, augmenter sur tous les sites de production et de distribution l'efficacité de l'utilisation globale de l'électricité en nous basant sur les données de 2019.


 

 

Gestion environnementale

Chez Belden, nous encourageons la minimisation de la production de déchets à la source (y compris pour les déchets dangereux) et exigeons le recyclage ou la réutilisation des déchets que nous générons, plutôt que leur élimination, lorsque cela est possible. Nous nous efforçons de minimiser notre impact direct sur l'environnement en réduisant la quantité de déchets qui partent à la décharge et en encourageant la conservation de l'eau sur nos sites. 

Déchets dangereux

Les normes HSE de Belden imposent une manipulation et un stockage appropriés des déchets dangereux avant leur recyclage, leur réutilisation ou leur élimination. La gestion des déchets dangereux sur nos sites de production et de distribution fait l'objet d'audits réguliers.

Nous encourageons la minimisation de la production de déchets dangereux à la source et le recyclage ou la réutilisation de tout déchet dangereux généré. Au fil du temps, nous sommes passés de l'impression à base de solvants à l'impression au laser sur les sites de fabrication de câbles, ce qui a permis de réduire considérablement la production de déchets dangereux à base de solvants. Nos déchets à base de solvants restants sont utilisés pour la production d'énergie hors-site ou sont recyclés.

Recyclage

Les sites de Belden ont mis en place des systèmes de recyclage de plusieurs filières de déchets incluant la ferraille, les fils et câbles, les plastiques, les cartons et les papiers. Ces filières permettent d'éviter que ces déchets recyclables soient envoyés à la décharge. Les données et les informations relatives à nos efforts de recyclage sont collectées sur nos sites de production et de distribution et sont révisées chaque année.

Objectif : avoir d'ici 2025, pour tous les sites de production et de distribution, au moins 90 % du poids des déchets qui ne soit pas acheminé vers la décharge. 

Utilisation de l'eau

Belden gère l'utilisation de l'eau pour réduire les impacts environnementaux et les coûts sur ses sites, notamment en réutilisant les eaux de traitement lorsque cela est possible. Nos normes d'entreprise encouragent les pratiques de conservation de l'eau et nous révisons ces pratiques grâce à notre programme d'audits. La consommation d'eau est une donnée que nous suivons dans toute l'entreprise car elle nous permet de mesurer nos progrès en matière de conservation de l'eau.

Gestion des systèmes HSE

Notre système global de gestion des risques d'hygiène et de sécurité (EHSMS) est basé sur les normes internationales ISO 14001 et ISO 45001. Il a été mis en œuvre en 2009 sur tous les sites de production et de distribution de Belden. Notre système EHSMS définit une structure pour la mise en œuvre de pratiques commerciales proactives et durables afin de favoriser une amélioration continue tout en répondant à nos exigences en matière d'environnement, de santé de sécurité. 

De plus, certains de nos sites internationaux sont certifiés par des tiers selon les normes ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001. Les certificats mis à jour sont disponibles sur demande.  

  

 

Matières premières

Nous définissons ce sujet comme la gestion et la transparence des matières premières utilisées dans la production et des impacts associés à leur approvisionnement et à leur extraction. Nous nous approvisionnons en matières premières de manière durable et éthique grâce à notre chaîne d'approvisionnement mondiale et nous sommes transparents quant à ces efforts.

Belden s'engage à s'approvisionner en matières premières de manière durable sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et toutes ses plateformes de production, de manière transparente et conformément aux normes ISO en vigueur.

Notre équipe de R&D cherche à identifier et à créer des normes internationales spécifiques pour les matériaux écologiques utilisés dans la production et l'emballage de nos produits. Elle travaille également avec nos fournisseurs pour qu'ils se conforment à ces standards. Nous nous engageons à investir dans l'amélioration continue des filières de composants renouvelables ou recyclables en fin de vie.

Nos équipes chargées des achats et des chaînes d'approvisionnement partagent l'enthousiasme et les objectifs de développement durable de Belden avec nos fournisseurs partout dans le monde. Il les encouragent également à soutenir notre programme de gestion environnementale. Nos fournisseurs stratégiques et nos partenaires logistiques sont activement engagés dans les efforts de suivi des normes ISO 14001 et de réduction de l'empreinte carbone pour les matériaux ou services qu'ils fournissent à Belden.

Belden s'engage à concevoir des produits qui contiennent le moins de contaminants possibles et qui respectent toutes les lois environnementales en vigueur dans les pays où nous vendons nos produits. Cela inclut toutes les régulations internationales liées à l'impact environnemental des produits. Nous travaillons avec nos clients et nos fournisseurs pour nous assurer qu'ils se conforment à ces exigences. Ceci comprend les normes LEED, RoHS, China RoHS et REACH.

Objectif : augmenter d'ici 2025 l'utilisation de matériaux recyclables ou renouvelables dans nos emballages de 20 % (sur la base de l'année fiscale FY21).

 

 

Pour obtenir une liste complète de tous les certificats et déclarations applicables, veuillez contacter le service client de Belden.