Communiqué de presse

Belden accepte six prix de l’innovation décernés par le magazine Cabling Installation & Maintenance

Belden
Les câbles plénum RemoteIP et I/O, la connectivité OptiTuff®, les boîtiers FX ECX, les boîtiers de terminaison hybrides et une expérience technique virtuelle dans le domaine de la santé reçoivent tous un prix Innovators Award 2024 du magazine Cabling Installation & Maintenance.

 

St. Louis, Missouri – le 20 septembre 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, est ravi d’annoncer que six de ses produits ont été récompensés comme Gold Honorees dans le cadre du programme Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2024.

 

1. Câbles Stadium et connectivité pour plénum intérieur/extérieur

Conçus pour être utilisés à l'extérieur, dans des conduits souterrains et des applications aériennes, les câbles Stadium pour plénum intérieur/extérieur de Belden ont été spécialement conçus pour les sites sportifs. Avec un classement CMP pour les espaces de traitement d’air intérieurs, ils peuvent être installés n’importe où sans démarcation. Le même type de câble peut circuler entre les environnements intérieurs et extérieurs, du camion de diffusion à la caméra. Cela rend l’installation plus rapide et facilite les spécifications.

 

2. Boîtier à fibre optique mural FX ECX

Le boîtier à fibre optique mural FX ECX permet aux installateurs de profiter de l’espace libre lorsque les systèmes de montage en rack ne conviennent pas. Le panneau de brassage héberge jusqu’à 192 connexions dans un espace mural compact, rapprochant la fibre des utilisateurs et des appareils sans encombrer l'espace. Les propriétaires peuvent désormais héberger des connexions par fibre optique dans des zones qui n’avaient pas été conçues à l’origine pour prendre en charge des réseaux de fibre optique. Les trous de montage encastrés permettent un montage facile ; Les rails de cassettes amovibles et pivotants offrent un accès facile aux ports et permettent aux techniciens de déplacer les modules vers un espace de travail plus confortable.

 

3. Boîtier de raccordement hybride DuetConnect

Ce boîtier de raccordement empilable permet de raccorder facilement, proprement et efficacement les câbles hybrides tout en maintenant le cuivre et la fibre séparés dans un seul boîtier pour garantir des performances optimales. Le boîtier de raccordement hybride DuetConnect accélère le raccordement, élimine les révisions, prend en charge une évolutivité rapide et une densité accrue, et agit comme un point de raccordement pour alimenter de nouveaux endroits.

 

4. Câbles RemoteIP

Les câbles RemoteIP résolvent les problèmes dans les environnements où le câblage de catégorie ne répond pas aux attentes. Les câbles fournissent des données et de l’énergie aux appareils IP éloignés jusqu’à 215 m de distance, réduisant ainsi les coûts et optimisant l’espace en éliminant le besoin de nouvelles salles de télécommunications, de convertisseurs de média ou d’extendeurs. Ils fonctionnent avec n’importe quel appareil ou commutateur conforme aux normes d’application IEEE, y compris les caméras IP, les capteurs de bâtiments et les appareils d’éclairage LED PoE.

 

5. Amélioration de l’expérience des patients

La présentation Enhancing Patient Experiences, qui fait partie du Centre d’innovation client de Belden à Chicago, est une réimagination immersive des soins de santé qui emmène les professionnels de l’industrie vers l’avenir. Les visiteurs peuvent voir de leurs propres yeux comment la technologie intégrée et les réseaux convergents améliorent les résultats de scénarios de soins de santé spécifiques, tels que la consultation des patients, les patients malades et le code bleu. Cette vitrine donne aux leaders du secteur de la santé un aperçu de l’impact d’un environnement de soins de santé intelligent et connecté sur la satisfaction des patients, les opérations des établissements ainsi que l’engagement et la rétention du personnel.

 

6. Connectivité et gestion des câbles OptiTuff

La connectivité de raccordement sur site pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff offre aux installateurs de nouvelles options pour une installation rapide et facile, ainsi qu’une compatibilité avec les célèbres connecteurs FX Fusion Splice-On et les systèmes de panneaux de brassage FX ECX. Les installateurs peuvent désormais utiliser OptiTuff dans une plus large gamme d’applications de fibre tout en maintenant une installation rapide et facile et en améliorant la gestion des câbles.

 

Le programme Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, géré par le magazine Cabling Installation & Maintenance, passe en revue et récompense les applications les plus innovantes des produits et systèmes de câblage et de technologie de communication dans l’industrie du câblage structuré. Les lauréats ont été reconnus lors de la conférence d’automne 2024 de BICSI le 16 septembre 2024 à Las Vegas.

 

En savoir plus sur ces produits primés, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’ils prennent en charge.

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
Lisa.Williams@Belden.com

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.