Le boîtier de terminaison hybride DuetConnect de Belden réunit la fibre et le cuivre tout en protégeant contre les dommages
St. Louis, Missouri – le 29 mai 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, a le plaisir d’annoncer le lancement de son nouveau boîtier de terminaison hybride DuetConnect, qui permet aux installateurs de connecter correctement la fibre et le cuivre dans le même boîtier tout en se protégeant contre les dommages.
Alors que la demande de capacités de téléchargement et de chargement, de streaming clair et d'expériences immersives est en hausse, les déploiements d'infrastructures en fibre optique permettent aux consommateurs d'utiliser les appareils en ligne en toute confiance, sans temps d'arrêt ni retards.
De nombreux appareils IoT prenant en charge ces connexions, notamment les caméras, les terminaux de réseau optique (ONT) et les systèmes d’antennes distribuées (DAS), sont déployés dans des endroits où l’alimentation locale est vitale, mais n’est pas toujours disponible ou accessible. Les installateurs prennent souvent en charge ces installations en déployant des câbles hybrides, qui allient la fibre (données) et le cuivre (alimentation à distance) dans un seul câble.
Avant la sortie du boîtier de terminaison hybride de Belden, les installateurs n'avaient pas d'autre choix que d'installer la fibre et le cuivre dans une enceinte qui présentait un risque d'endommagement de la fibre exposée lorsque les conducteurs en cuivre étaient terminés dans le même espace. Comme les câbles arrivaient au boîtier de n’importe quelle direction, la densité et la terminaison étaient également difficiles à gérer.
Le boîtier de terminaison hybride DuetConnect résout ces problèmes en rendant le raccordement des câbles hybrides facile, propre et efficace, tout en séparant le cuivre et la fibre pour assurer une protection et des performances maximales. Les multiples points d’entrée de câbles permettent une flexibilité d’installation et chaque module peut supporter jusqu’à quatre fibres et quatre conducteurs en cuivre.
Les gestionnaires de réseaux peuvent facilement augmenter la densité à l'avenir en empilant simplement un boîtier de terminaison hybride DuetConnect sur un autre avec jusqu'à trois boîtiers empilables, ce qui permet de jongler plus rapidement et plus facilement avec les défis associés à l'expansion rapide de l'infrastructure en fibre optique.
« Avec le boîtier de terminaison hybride DuetConnect, les installateurs peuvent rapidement et facilement raccorder et séparer la fibre et le cuivre dans un seul boîtier, ce qui permet de gagner du temps et de l’espace. Les murs peuvent même être utilisés comme conduits pour les câbles hybrides en les installant directement sur une boîte de jonction ou dans des plénums », explique Sandra Imrazene, chef de produit des systèmes de fibre chez Belden.
En savoir plus sur le boîtier de terminaison hybride DuetConnect et le câble hybride DuetConnect de Belden.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Allison Bonewit
Responsable communication et marketing
(317) 379-5246
Allison.Bonewit@Belden.com
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.