Communiqué de presse

Belden devient membre fondateur de FMP Alliance pour faire progresser la technologie d’alimentation électrique gérée par défaut

Belden
Belden unit ses forces en tant que membre fondateur pour plaider, promouvoir et accélérer l’adoption de l’énergie gérée par défaut dans divers secteurs.

 

St. Louis, Missouri – le 08 avril 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, a le plaisir d’annoncer qu’elle est membre fondateur de la nouvelle Fault-Managed Power (FMP) Alliance, une association industrielle ouverte qui préconise, promeut et accélère l’adoption et l’intégration des technologies d’alimentation électrique gérée par défaut dans divers secteurs.

 

Une technologie d’alimentation avancée conçue pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles de distribution d’énergie, l’énergie gérée par défaut (également connue sous le nom de classe 4) a été introduite dans le National Electrical Code® (NEC) en 2023. Elle identifie et corrige activement les défauts au sein des réseaux électriques afin de créer une alimentation électrique robuste et fiable. De plus, la gestion de l’énergie par défaut peut contribuer à atteindre des objectifs de durabilité.

 

La FMP Alliance favorise la collaboration et les partenariats avec les organisations, les entités gouvernementales et les parties prenantes qui partagent un intérêt pour l’avancement de la technologie énergétique gérée par défaut. Le consortium est façonné et dirigé par les objectifs suivants :

 

  • Diriger le secteur. La FMP Alliance agit comme une voix unifiée qui met l’accent sur les avantages et les applications de l’énergie gérée par défaut dans divers secteurs.

  • Plaider en faveur des normes du secteur. La FMP Alliance contribue à façonner les normes et les réglementations du secteur en matière d’électricité gérée par défaut.

  • Assurer l’éducation et la sensibilisation. La FMP Alliance aide les parties prenantes à comprendre les avantages de la technologie d’alimentation électrique gérée par défaut et les sensibilise à son potentiel de transformation.

 

« Belden a contribué à l’obtention de la certification UL de FMP et à son intégration dans le NEC 2023. Nous sommes fiers de faire partie de ce consortium pour poursuivre les conversations du monde réel sur ce qui est possible avec l’énergie gérée par défaut », déclare Ron Tellas, responsable de la technologie et des applications LAN chez Belden. « Nous avons déjà été impliqués dans des cas d’utilisation FMP réussis aux côtés de VoltServer, car nous aidons nos clients à connecter davantage d’appareils à leurs réseaux et à acquérir, transmettre, orchestrer et gérer des données critiques. Cette alliance contribuera à accélérer l’adoption généralisée et l’avancement de la FMP parmi les organisations qui se dirigent vers la transformation numérique. »

 

Afin de créer une association dynamique et collaborative qui soutient cette technologie révolutionnaire, la FMP Alliance recherche activement de nouveaux membres représentant un éventail de secteurs.

 

Pour en savoir plus sur la FMP Alliance, rendez-vous sur belden.com/class-4 ou contactez info@fmpalliance.org.

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
Lisa.Williams@Belden.com

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.