La nouvelle connectivité de raccordement sur site pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff® de Belden permet une installation rapide et facile

Les mini câbles à fibre optique OptiTuff sont désormais compatibles avec les connecteurs FX Fusion Splice-On et les systèmes de panneaux de brassage FX ECX pour une connectivité et une gestion des câbles améliorées.

 


St. Louis, Missouri - le 22 août 2023- 
Belden (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau et de solutions de numérisation, propose désormais une connectivité de terminaison sur site pour ses mini câbles à fibre optique OptiTuff. Cette avancée s’inscrit dans la continuité de la percée révolutionnaire que les mini câbles à fibre optique OptiTuff fournissent pour les installations de fibres, permettant aux installateurs d’utiliser les systèmes OptiTuff peu encombrants dans davantage de types d’applications de fibre.

 

Lorsque les installateurs et les intégrateurs ont déployé les mini câbles à fibre optique OptiTuff, ils voulaient un système de bout en bout qui prendrait en charge davantage d’options de connectivité et améliorerait la gestion des câbles pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff dans les applications à terminaison sur site.

 

Grâce à la création de nouveaux systèmes et à l’amélioration des points de transition, des connecteurs et des panneaux de brassage de la gamme FiberExpress (FX) existante de Belden, les installateurs de fibres bénéficient désormais de l’installation rapide et facile offerte par OptiTuff, ainsi que de la compatibilité avec le célèbre connecteur FX Fusion Splice-On et le système de panneau de brassage FX ECX de Belden. Cette compatibilité accrue permet davantage de combinaisons entre le câble et la connectivité.

 

Le mini câble à fibre optique OptiTuff breveté de Belden est le seul câble qui allie la durabilité des solutions blindées en métal avec les performances et la facilité d’installation des solutions non blindées. Il offre une option rentable et robuste pour remplacer les produits traditionnels en fibre métallique blindée et non blindée dans les applications FTTx, POL/PON et à plancher surélevé sans mise à la terre ni conduit.

 

« Cette innovation en matière de connectivité offre de nouvelles possibilités d’installation pour les applications à terminaison sur site », explique Kikie Kunplin, responsable de la ligne de produits pour les systèmes fibre de Belden. « Les mini câbles à fibre optique OptiTuff offrent une alternative rentable à la fibre métallique blindée traditionnelle, et ils peuvent désormais prendre en charge une installation encore plus rapide et plus facile, grâce à leur compatibilité avec notre connectivité FX Fusion et FX ECX. »

 

Ces nouveaux systèmes de connectivité OptiTuff sont également faciles à commander. Belden a développé un guide du système OptiTuff pour aider les entrepreneurs à sélectionner les bons systèmes de connectivité nécessaires à l’installation, en fonction du nombre de fibres et de la méthode de terminaison utilisée sur le projet.

 

En savoir plus sur les nouvelles options de connectivité pour le mini câble à fibre optique OptiTuff de Belden et le guide du système OptiTuff.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Allison Bonewit

Responsable communication et marketing

(317) 818-6300

Allison.Bonewit@Belden.com

 

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.