La suite PROVIZE de Belden simplifie la planification, la configuration et la mise en service du réseau

Advanced PROVIZE Planner rejoint PROVIZE Suite pour une meilleure convivialité

St. Louis, Missouri - 15 février 2024 - Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa suite PROVIZE. Suite logicielle robuste de gestion de réseau, PROVIZE Suite comprend la solution de planification et de configuration réseau PROVIZE Planner et PROVIZE Explorer, qui simplifie la mise en service des dispositifs Belden.

À mesure que les réseaux se développent, les organisations industrielles ont besoin de solutions qui atténuent la complexité croissante. Avec PROVIZE Suite, les entreprises bénéficient d’une interface unique et intuitive qui leur permet de concevoir des réseaux, de valider la viabilité de leurs conceptions, d’obtenir des nomenclatures précises et de configurer les dispositifs Belden, le tout en un seul endroit. Le logiciel PROVIZE Planner offre une planification réseau par glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de concevoir facilement des configurations basées sur les objectifs du réseau. PROVIZE Explorer détecte les périphériques qui n’ont pas été mis en service et permet aux utilisateurs de vérifier les certifications de sécurité et d’établir des mots de passe et des adresses de protocole Internet version 4 (IPv4) pour plusieurs appareils à la fois.

PROVIZE Suite offre d'importants avantages, tels que :

  • Intégration transparente : PROVIZE Planner et PROVIZE Explorer s’intègrent parfaitement à la suite PROVIZE Suite de Belden, permettant une planification, une configuration et une mise en service rationalisées du réseau via une interface unique.
  • Facilité d'utilisation : les utilisateurs peuvent rapidement planifier les réseaux et mettre en service des appareils via un logiciel intuitif sans courbe d’apprentissage.
  • Version de base gratuite : les organisations peuvent obtenir gratuitement un nombre illimité d’installations de solutions d’entrée de gamme pour PROVIZE Explorer et PROVIZE Planner.
  • Versions payantes de PROVIZE Planner et PROVIZE Explorer : les organisations peuvent opter pour des licences PROVIZE payantes afin d'accéder à des fonctionnalités avancées.

« En développant la suite PROVIZE, nous avons mis l’accent sur la création d’un logiciel offrant des fonctionnalités riches avec une expérience utilisateur intuitive, a déclaré Sina Mueller, spécialiste produit chez Belden. Avec PROVIZE Planner, les utilisateurs peuvent concevoir des réseaux et valider les configurations depuis leur bureau, et obtenir des nomenclatures générées automatiquement, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. PROVIZE Explorer permet une mise en service rapide des dispositifs Belden et un accès facile aux interfaces des dispositifs Hirschmann pour maximiser l’efficacité. »

La suite PROVIZE introduit de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée, notamment des améliorations de l’expérience utilisateur (UX) pour les deux produits, des fonctionnalités de planification des ports et des modèles d’interface de ligne de commande (CLI) pour rationaliser la configuration des sous-réseaux et dispositifs planifiés dans PROVIZE Planner, ainsi que la configuration de plusieurs affectations IPv4 initiales dans PROVIZE Explorer.

Pour plus d’informations sur la nouvelle suite PROVIZE, veuillez visiter notre page produit.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com

 

Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.