La différence entre câble composite et câble hybride : qui a raison ?
Les applications actuelles nécessitant des débits de données plus élevés et des distances plus longues, on installe de plus en plus de fibre. Mais ces applications n’ont pas seulement besoin de données, elles ont aussi besoin d’énergie. Et pour fournir de l’énergie, il faut des conducteurs en cuivre. Cette combinaison de fibre et de conducteurs en cuivre est rendue possible grâce à un câble hybride. Mais parfois, ces câbles sont confondus avec des câbles composites. Quelle est la différence entre les deux ?
Bien que les câbles hybrides et les câbles composites soient parfois confondus, il est important de réaliser qu’ils ne sont pas identiques. Chaque câble a sa propre fonction. Il est important de comprendre les différences entre les deux si vous voulez faire le bon choix pour votre application.
Alignement des définitions pour les câbles hybrides
Les experts de Belden ne sont pas les seuls à avoir remarqué cette confusion dans l’industrie et à avoir tenté de la corriger. En 2020, par exemple, la TIA a clarifié ses définitions pour les câbles hybrides et composites afin de réduire l’incertitude.
Même avec ce changement, cependant, la confusion a persisté dans l'industrie. Alors que la TIA avait sa définition, des organisations comme NEC, ICEA et ISO avaient chacune la leur.
Plus tôt cette année, ces piliers de l’industrie se sont réunis pour aligner leurs définitions des câbles hybrides. Bien que chaque organisation ait toujours sa propre définition, elles ne sont plus en conflit ou en contradiction.
Voici un aperçu des nouvelles définitions du câble hybride de chaque organisme de normalisation :
- TIA (Association de l’industrie des télécommunications) : Câble contenant à la fois de la fibre optique et des éléments porteurs de courant.
- NEC (National Electrical Code) de la NFPA (National Fire Protection Association) : Câble contenant de la fibre optique et des conducteurs électriques porteurs de courant.
- ICEA (Insulated Cable Engineers Association) : Câbles comportant à la fois de fibre optique et des conducteurs métalliques. (Remarque : Pour cette norme, les conducteurs métalliques sont destinés à fournir de l’énergie.)
- ISO (Organisation internationale de normalisation) : Assemblage de deux ou plusieurs unités de câbles et/ou câbles de types ou de catégories différents dans une gaine globale. (Remarque : l’assemblage peut inclure un blindage global.)
Avantages de l’alignement sur le vocabulaire
Avec ces définitions en place, les organisations espèrent que cette harmonisation réduira la confusion dans l’industrie et permettra à tout le monde d’être plus facilement sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit des câbles hybrides et des câbles composites.
En plus de minimiser la confusion, il existe quelques autres raisons pour lesquelles il est essentiel d’unifier la définition du câble hybride dans les organismes de normalisation :
- Assure la fiabilité de la conception et de la fonctionnalité des câbles hybrides, quelle que soit l’entreprise qui les fabrique.
- Garantit que les câbles hybrides répondent à certains critères de performance et de sécurité.
- Facilite le déploiement et le respect des directives relatives aux câbles hybrides.
- Réduit la confusion sur le marché afin que les acheteurs puissent prendre des décisions éclairées sur ce dont ils ont vraiment besoin.
- Permet aux fabricants d'innover en utilisant une base solide.
Quelle est la différence entre les câbles hybrides et les câbles composites ?
Bien que le langage utilisé pour décrire les câbles hybrides et les câbles composites soit souvent interchangé, il existe des différences notables entre les deux types de câbles.
Les câbles hybrides sont utilisés dans les applications où l’alimentation et les données doivent être fournies simultanément (caméras de surveillance ou points d’accès sans fil, par exemple). Ces câbles peuvent transmettre une alimentation et des données en courant continu sur un seul câble à fibre optique.
Avant l’arrivée des câbles hybrides sur le marché, l’utilisation de câbles en cuivre et la prise en charge de la technologie Power over Ethernet (PoE) était la seule option pour transporter l’énergie et les données dans un seul câble. Mais, dans un câble hybride, les conducteurs électriques fournissent l’énergie à distance. L’alimentation est transportée dans le câble à partir d’une source distante centralisée, ce qui élimine le besoin d'acheminer séparément les données et l’alimentation électrique vers chaque site.
Étant donné que les conducteurs en cuivre et la fibre optique sont tous deux représentés dans un câble hybride, cela réduit les variations de stock et permet une installation plus rapide, avec un seul câble à tirer, stocker et gérer.
Les câbles composites quant à eux, combinent différentes variétés d’un même type de support de transmission sous une seule gaine. Par exemple, un câble composite peut être un mélange de fibre multimode/monomode ou de fils de cuivre à paires torsadées blindés et non blindés. Vous le trouverez souvent utilisé dans les applications audiovisuelles, où plusieurs câbles sont gainés comme un seul câble pour des installations à traction unique.
Les câbles composites permettent de transmettre plus rapidement et plus facilement davantage de signaux de même type en même temps sans utiliser de câbles séparés pour le faire.
Trouver la bonne solution
Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si un câble composite ou hybride est approprié pour votre application, ou si vous avez d’autres questions qui ne sont pas abordées ici sur la définition du câble hybride, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à trouver la bonne solution.