Bâtiments intelligents

Préparer les réseaux sans fil à la prochaine vague de Wi-Fi

Cary Adams et Christie Ketchum
Les mêmes directives de conception, d’installation et de test des câbles pour les réseaux sans fil et les points d’accès seront-elles valables à mesure que les nouvelles normes Wi-Fi se généralisent ?

 

Un réseau sans fil implique de nombreux câbles. Chaque fois qu’un point d’accès est installé, par exemple, les bons câbles doivent y être connectés afin que le réseau sans fil puisse fournir les meilleures performances possibles : plus de débit avec moins d’interférences.

 

Pour vous aider, le document TIA TSB-162-B Telecommunications Cabling Guidelines for Wireless Access Points fournit des recommandations pour soutenir la conception, l’installation et le test des systèmes de câblage pour les réseaux sans fil et les points d’accès.

 

Ce document a été développé en 2021, mais la technologie continue d’évoluer. Les normes Wi-Fi évoluent pour permettre aux réseaux et appareils sans fil de répondre à des demandes telles que la diffusion en direct et la réalité virtuelle. Le Wi-Fi 6E a été lancé en tant qu’extension du Wi-Fi 6 (référencé dans TSB-162-B) pour gérer les applications haute vitesse et les réseaux haute densité prenant en charge les dispositifs à bas débit. La Wi-Fi Alliance a sorti le Wi-Fi 7 en janvier 2024, et les travaux ont commencé sur le Wi-Fi 8.

 

Les mêmes directives de conception, d’installation et de test des câbles seront-elles valables à mesure que les nouvelles normes sans fil se généralisent ?

 

Récemment, un de nos clients s’est posé la même question. Alors qu’il travaillait à la conception d’un réseau sans fil pour un lieu d’accueil, il s’est interrogé sur l’état de préparation futur de TSB-162-B et a demandé conseil. TSB-162-B recommande actuellement au moins deux câbles pour chaque point d’accès. Il se demandait : « Le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 nécessiteront-ils plus de deux chutes de câble pour chaque point d’accès ? »

 

C’est une excellente question, qui appelle une réponse nuancée. Voici ce que nous lui avons répondu...

 

Les normes sont des suggestions

Bien que les normes contiennent des exigences (vous « devez » faire quelque chose) et des recommandations (vous devriez « envisager » de faire quelque chose), il est important de se rappeler qu’elles sont de nature volontaire. Les normes fournissent des suggestions que vous pouvez prendre ou laisser.

 

Il n’y a pas d’autorités, d’inspecteurs ou d’agents qui enquêtent pour vérifier que vous respectez les normes de conception et d’installation des câbles (bien que, si la conformité à des normes spécifiques est référencée dans les documents contractuels, il peut y avoir des exigences légales, mais c’est un sujet que nous aborderons dans un autre blog !).

 

TSB-162, ainsi que d’autres bulletins de service technique (TSB) publiés par la Telecommunications Industry Association (TIA), sont de nature informative (ils utilisent « devrait » et non « doit ») et ne contiennent aucune exigence.

 

La vitesse n’est qu’un facteur parmi d'autres à prendre en compte

Pour répondre à la question sur les chutes de câble pour les points d’accès, parlons d’abord du sans fil.

 

Notre client a posé des questions spécifiques sur les exigences de câblage pour le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Actuellement, le Wi-Fi 6E atteint un taux de liaison d’environ 10 Gb/s, tandis que le Wi-Fi 7 promet des vitesses allant jusqu’à 46 Gb/s. Le Wi-Fi 8 peut atteindre des vitesses de 100 Gb/s.

 

Cependant, le nombre de câbles à connecter à un point d’accès sans fil ne doit pas être décidé uniquement en fonction de la vitesse. D’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la hiérarchisation, la qualité, le canal, la couverture, la capacité, le débit, la latence et le transfert. Les sites extérieurs (grands parcs ou stades) peuvent être concernés par la couverture, tandis que les hôpitaux privilégient les connexions à faible latence plutôt que la vitesse pour prendre en charge la surveillance des patients et la télésanté. Dans les espaces industriels, la hiérarchisation de machine à machine est la plus critique.

 

Deux choix de câbles pour les points d’accès

Parlons maintenant des câbles.

 

Les câbles de catégorie 6A atteignent des vitesses de 10 Gbit/s. Hypothétiquement, les câbles de catégorie 8 peuvent fournir des vitesses de 25 Gbit/s ou même de 40 Gbit/s, mais avec des restrictions de longueur importantes (limites de canal de 30 m). Ils peuvent également fournir de l’énergie grâce à des technologies telles que le Power over Ethernet (PoE).

 

La fibre multimode et monomode peut fournir des vitesses supérieures à 100 Gbit/s sur des distances supérieures à 100 m, ce qui donne à la fibre un avantage en termes de vitesse et de couverture pour une flexibilité de conception.

 

Mais la fibre ne peut pas fournir d’énergie. Il existe des fibres hybrides qui comprennent des conducteurs CC ou des circuits de classe 4 (ou systèmes d’alimentation gérés par défaut), qui permettent aux câbles de prendre en charge la fourniture et la portée de l’énergie. Comme il s’agit de câbles spécifiques à une application, il est difficile de créer des normes autour d’eux.

 

Planifiez à l’avance (autant que possible)

Parce que la question de notre client concerne un projet d’accueil, nous pouvons supposer que l’installation passera par plusieurs transformations tout au long de son cycle de vie. (Des rénovations à grande échelle ont lieu tous les 11 à 14 ans dans l’hôtellerie.)

 

Rendre les conceptions de réseaux sans fil adaptables, agiles et capables de répondre aux exigences futures est à la fois souhaitable et louable. Cela signifie prendre la meilleure décision possible à ce moment-là, renforcée par les connaissances que vous avez maintenant, ce que vous savez de l’avenir et les restrictions du projet (ressources limitées, échéancier court, attentes élevées en matière de rendement, budgets limités, etc.).

 

Étant donné que la limitation de vitesse pratique pour le câblage de catégorie 6A est de 10 Gbit/s, on peut supposer que le secteur aura besoin de vitesses plus élevées à l’avenir, des vitesses bien supérieures à ce que le cuivre peut pratiquement fournir, compte tenu de son canal typique de 100 m dans ce type d’application.

 

Lorsque TSB-162-B a été développé il y a quelques années, la (deuxième) chute de câble supplémentaire pouvait, en théorie, être utilisée pour obtenir plus de largeur de bande et des vitesses plus élevées. Au lieu de cela, de nombreux propriétaires utilisent la deuxième chute pour connecter un autre point d’accès, élargissant ainsi la couverture et la capacité sans fil.

 

Même si certains points d’accès ont plus d’un port RJ45 ou SFP, le deuxième port est souvent utilisé pour la fourniture d’énergie, pas pour la vitesse.

 

Dans la plupart des cas, l’ajout de plusieurs RJ45 pour atteindre les vitesses Wi-Fi 7 n’est pas pratique. Si vous pouvez compter sur un seul port fibre qui a un potentiel au-delà du Wi-Fi 7 et du Wi-Fi 8, qui veut brancher quatre ou cinq RJ45 ? La fibre multimode et monomode peut atteindre 100 Gbit/s et au-delà.

 

La conclusion

Pour répondre à la question posée par notre client : « Le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 nécessiteront-ils plus de deux chutes de câble pour chaque point d’accès ? », nous recommandons de travailler avec un concepteur de systèmes et, en fonction des contraintes du projet spécifique (budget, calendrier, besoins, etc.), de prendre la meilleure décision possible en équipe.

 

Malheureusement, nous ne pouvons pas tout prédire. Demandez au service informatique ou au propriétaire s’il prévoit de déployer le Wi-Fi 7 au moment (ou peu de temps après) que l’installation sera opérationnelle. Si c’est le cas, la fibre peut être un facteur à prendre en compte (mais n’oubliez pas les besoins en alimentation). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez envisager d’ajouter d’autres câbles de catégorie 6A dès maintenant, étant entendu que la fibre peut être ajoutée ultérieurement.

 

Nous travaillons sur un projet hôtelier qui ne sera pas terminé avant quelques années. Dans ce cas, nous avons établi une « règle » à observer : suivez les normes et utilisez la catégorie 6A pour connecter la plupart des terminaux. À des fins de planification, nous énumérons également les exceptions à cette règle (telles que le Wi-Fi et les systèmes d’antennes distribuées) et faisons des recommandations pour la distribution en fibre optique et une consommation d’énergie maximale de 100 W. Étant donné que l’approvisionnement n’aura lieu que dans quelques années, nous vous recommandons d’avoir un budget pour les câbles hybrides (fibre et conducteurs CC), ainsi qu’un ajout à un espace de télécommunications, et de le conserver comme réserve de trésorerie jusqu’au début de la construction.

 

En ce qui concerne TSB-162-B, les révisions à venir dans la prochaine version aborderont bientôt ces questions de manière plus approfondie, mais le document restera informatif, faisant des suggestions sur la façon dont vous devriez « envisager » de traiter la question, compte tenu du large éventail de possibilités qui existent.

 

Si vous avez des questions sur les réseaux sans fil, ou quoi que ce soit d’autre, contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider à trouver la réponse.

 

 

Liens associés